Sie können eine Variable, die in einer Visualisierung zugewiesen wurde, mit einer Einheitenumrechnung verknüpfen. Das bewirkt, dass der Variablenwert gemäß einer vordefinierten Regel umgerechnet wird und das Ergebnis in der Visualisierung verarbeitet wird.
Die Umrechnungsregeln haben Sie bereits im Editor eines Objekts des Typs „Einheitenumrechnung“ konfiguriert.
Siehe auch
Variable mit Einheitenumrechung verknüpfen
Voraussetzung: Ein Projekt mit einer Visualisierung ist geöffnet. Außerdem enthält
die Applikaton das Objekt UnitConversion mit der Regel convert_A.
-
Selektieren Sie ein Element.
Die Ansicht „Eigenschaften“ öffnet sich.
-
Verknüpfen Sie bei einer Variablenzuweisung die Variable
iVar_Amit einer Regel der Einheitenumrechung:convert_A.convert(iVar_A) -
Übersetzen, laden und starten Sie die Applikation.
Die Applikation läuft. Die Visualisierung öffnet sich. Die Einheitenumrechung wird angewendet.