Eine häufig benötigte Funktion einer Bedienoberfläche ist die Darstellung von Datenarrays. CODESYS Visualization stellt dazu das Element „Tabelle“ bereit.
In der Konfiguration des Elements „Tabelle“ geben Sie in der Eigenschaft „Datenarray“ eine Arrayvariable an. Die Arrayelemente werden in den Zeilen und Spalten der Tabelle dargestellt.
Nachfolgende Anweisung beschreibt ein Beispiel, wie ein Array einer Struktur in der
Tabelle angezeigt wird. Als Vorbereitung legen Sie die DUT MYSTRUCT sowie die Deklarationen im Programm PLC_PRG an.
TYPE MYSTRUCT : STRUCT iNo : INT; bOnStock : BOOL; strPartNumber : STRING; END_STRUCT END_TYPE PROGRAM PLC_PRG VAR arrStruct : ARRAY[0..6] OF MYSTRUCT; iSelectedColumn : INT; END_VAR
-
Ziehen Sie das Visualisierungselement „Tabelle“ in den Visualisierungseditor.
-
Weisen Sie der Eigenschaft „Datenarray“ die Arrayvariable
arrStructzu.Die Strukturkomponenten werden als Spaltenüberschriften, der Index des Arrays wird als Zeilenüberschrift angezeigt.
-
Ändern Sie die Eigenschaft „Spalten Spalte [0] Spaltenüberschrift“ in eine aussagekräftige Überschrift (beispielsweise
Number). -
Ändern Sie die Überschrift der Spalte [1] auf
in Stockund die der Spalte [2] aufPart Number. Passen Sie die Spaltenbreite an. -
Weisen Sie der Eigenschaft „Selektion Selektionsfarbe“ eine Farbe zu.
-
Definieren Sie die Eigenschaft „Selektion Auswahlart“ als
Zeilenauswahl. -
Definieren Sie für die Eigenschaft „Selektion Variable für Zeilenauswahl“ die Variable
PLC_PRG.iSelectedColumn.Im Onlinebetrieb ergibt sich beispielsweise folgende Darstellung:

Siehe auch