Mit Hilfe der CAA-Bibliothek können verschiedene Anwendungsfälle für den Umgang mit AC500 SPSen programmiert werden. Funktionsblockbeschreibungen für die CAA-Bibliothek finden Sie unter Bibliotheksverwalter.
Die Leitlinien für die CAA-Bibliotheken entsprechen den allgemeinen Leitlinien für die Bibliotheksentwicklung.
Mit der CSV-Lesefunktion können Informationen aus CSV- oder anderen formatierten DAT-Dateien in strukturierten Text eingelesen werden. Dieser Anwendungsfall wird in einem ⮫ Anwendungsbeispiel beschrieben.
Anleitungen zum Umgang mit Dateien mit der CAA-Bibliothek zum Schreiben, Lesen und Anhängen von Dateien finden Sie in einem ⮫ Anwendungsbeispiel.
The AC500 V3 internal memory is case sensitive. In contrast to that a memory card with a FAT file system is not case sensitive.
For more details, refer to the ⮫ application example