Zusätzlich zu den in der GSDML-Datei definierten Parametern erfordern einige PROFINET und PROFIsafe-Geräte eine zusätzliche Konfiguration. Daher sind proprietäre Softwaretools erforderlich, um diese Geräte zu konfigurieren. Die PROFIBUS-Organisation (PNO) definiert den „iPar-Server“ als standardisierte Funktion zur Verarbeitung solcher Parameter. Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien zum „iPar-Server“.
Mit dem „iPar Server“ lassen sich die iParameter von PROFINET und PROFIsafe-Geräten generisch speichern und wiederherstellen. Der vorgesehene Anwendungsfall ist die Inbetriebnahme und Wartung von Geräten unabhängig von proprietären Softwaretools. Die Parameter werden bei der Inbetriebnahme eines PROFINET- oder PROFIsafe-Geräts in der AC500-SPS gespeichert und können ohne zusätzliche Softwaretools wiederhergestellt werden, falls ein Gerät ausgetauscht werden muss.
Für den Controller CM579-PNIO PROFINET ist die „iPar-Server“-Funktionalität als Funktionsblock in der Bibliothek ABB_IParServer_AC500.lib für AC500 V3-CPUs implementiert. Der Funktionsblock muss in der SPS-Anwendung verwendet und gemäß der Bibliotheksdokumentation konfiguriert werden.