Industrielles Umfeld
Industrielles Umfeld
Die Produkte wurden für die Verwendung in einer industriellen Umgebung gemäß der Richtlinie 2014/30/EU entwickelt.
Einschlägige Normen und Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und Vorschriften über besondere Umgebungsbedingungen sind zu beachten (z. B. explosionsgefährdete Bereiche, starke Verschmutzung oder korrosive Einflüsse).
Die Geräte müssen innerhalb der angegebenen technischen Daten und Systemdaten gehandhabt und betrieben werden.
Die Geräte enthalten keine zu wartenden Teile und dürfen nicht geöffnet werden.
Abnehmbare Abdeckungen müssen während des Betriebs geschlossen sein, sofern nicht anders angegeben.
Wenn das Gerät auf eine Weise verwendet wird, die nicht von ABB vorgeschrieben ist, kann der Schutz, den das Gerät bietet, beeinträchtigt werden. Jegliche Haftung für die Folgen unsachgemäßer Verwendung oder nicht autorisierter Reparaturen wird abgelehnt.
Qualifiziertes Personal
Sowohl das AC500-Steuerungssystem als auch andere Komponenten in der Umgebung arbeiten mit gefährlichen Spannungen. Der Kontakt mit stromführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, müssen Personen, die mit der Installation, Inbetriebnahme und Wartung befasst sind, über einschlägige Kenntnisse in den folgenden Bereichen verfügen:
-
Automatisierungstechnik
-
Umgang mit gefährlichen Spannungen
-
Anwendung der einschlägigen Normen und Vorschriften (z. B. EN 60204-1), Unfallverhütungsvorschriften sowie Vorschriften für besondere Umgebungsbedingungen (z. B. explosionsgefährdete Bereiche aufgrund explosiver Stoffe, starker Verschmutzung oder korrosiver Einflüsse).
Funktionssicherheit
Das AC500-S-Sicherheitshandbuch muss gelesen und verstanden werden, bevor die Sicherheitskonfigurations- und Programmier-Tools des Automation Builder/PS501 Control Builder Plus verwendet werden. Nur qualifiziertes Personal darf mit AC500-S-Sicherheitssteuerungen arbeiten.
Allgemeine Information
Die Beispiele und Abbildungen in diesem Handbuch dienen ausschließlich der Veranschaulichung. Da sich die Installationen hinsichtlich ihrer Ausführungen und Anforderungen unterscheiden, kann ABB keine Verantwortung oder Haftung für die tatsächliche Verwendung auf der Grundlage der Beispiele und Abbildungen übernehmen.
Die SPS wurde gemäß den einschlägigen Normen entwickelt. Modulspezifische Maßnahmen werden in den einzelnen Modulbeschreibungen erläutert.
SPS-spezifische Sicherheitshinweise
Die Produktfamilie der AC500 entspricht den Normen EN 61131-2 und IEC 61131-2. Alle Daten, die von IEC 61131-2 abweichen, sind auf die höheren Anforderungen für maritime Dienstleistungen zurückzuführen. Weitere Unterschiede sind in den technischen Daten der Geräte beschrieben.




HINWEIS

Vermeidung elektrostatischer Aufladung
Die SPS-Geräte und -Ausstattung sind empfindlich gegen elektrostatische Entladung, die zu Schäden im Gerät führen und den Normalbetrieb beeinflussen kann.
Beim Umgang mit dem System folgen Sie bitte diesen Richtlinien:
-
Berühren Sie ein geerdetes Objekt, um eine mögliches statische Aufladung zu entladen.
-
Tragen Sie ein zugelassenes geerdetes Armband.
-
Berühren Sie keine Verbindungen oder Klemmen auf den Leiterplatten.
-
Berühren Sie keine Schaltkreisbauteile in den Geräten.
-
Verwenden Sie, sofern verfügbar, einen elektrostatisch geschützten Arbeitsplatz.
-
Bewahren Sie die Geräte bei Nichtgebrauch in einer geeigneten, elektrostatisch geschützten Verpackung auf.




HINWEIS

Verwendung eines geeigneten Gehäuses
Die Geräte müssen in einem Schaltschrank montiert werden, der die Einhaltung der vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen gewährleistet.
Reinigungshinweise
Reinigungshinweise
Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts kein Reinigungsmittel.
Verwenden Sie nur ein feuchtes Tuch.
Es müssen Anschlusspläne und ein Anwenderprogramm erstellt werden, damit im Normalbetrieb oder im Störungsfall keine gefährlichen Situationen entstehen können.
Die Anwendung muss geprüft werden, um sicherzustellen, dass während des Betriebs keine gefährlichen Situationen auftreten können.
Betreiben Sie Geräte nicht außerhalb der angegebenen technischen Daten!
Außerhalb der angegebenen Daten kann ein zuverlässiger Betrieb nicht gewährleistet werden.




HINWEIS

Schäden an der SPS aufgrund fehlender Erdung
-
Achten Sie darauf, die Geräte zu erden.
-
Die Erdung (Schaltschrankeerde) erfolgt sowohl über den Netzanschluss (bzw. die 24-V-Versorgungsspannung) als auch über die DIN-Schiene. Die DIN-Schiene muss geerdet werden, bevor das Gerät mit Strom versorgt wird. Die Erdung darf erst entfernt werden, wenn das Steuerungssystem nicht mehr mit Strom versorgt wird.
-
Bei Schraubbefestigung sind Metallschrauben zur Erdung zu verwenden.




VORSICHT

Die Belüftung zur Kühlung darf nicht behindert werden!
Die Lüftungsschlitze an der Ober- und Unterseite der Geräte dürfen nicht verdeckt werden.




VORSICHT

Verlegen Sie Signal- und Stromkabel getrennt!
Signal- und Versorgungsleitungen (Leistungskabel) müssen so verlegt werden, dass keine Funktionsstörungen durch kapazitive und induktive Einstreuungen auftreten können (EMV).




WARNUNG

Warnhinweis auf dem Modul!
Dies weist darauf hin, dass gefährliche Spannungen vorhanden sein können oder dass Oberflächen gefährliche Temperaturen aufweisen können.




WARNUNG

Das Aufspreizen von Litzen kann gefährlich sein!
Vermeiden Sie bei der Verdrahtung von Klemmen mit mehrdrähtigen Leitern aufgespreizte Litzen.
-
Um ein Aufspreizen zu verhindern, können Aderendhülsen verwendet werden.




WARNUNG

Entfernen/Einsetzen im laufenden Betrieb
Das Herausnehmen oder Einsetzen unter Spannung ist nur zulässig, wenn alle Bedingungen für das Hot Swapping erfüllt sind.
⮫ „Ein I/O-Modul im Hot-Swap-Betrieb austauschen“
Die Geräte sind nicht für das Entfernen oder Einsetzen unter Spannung ausgelegt, wenn die Bedingungen für Hot Swap nicht zutreffen. Wegen der unvorhersehbaren Folgen ist es nicht erlaubt, Geräte im eingeschalteten Zustand anzuschließen oder auszustecken.
Vergewissern Sie sich, dass alle Spannungsquellen (Versorgungs- und Prozessspannung) ausgeschaltet sind, bevor Sie eine der folgenden Maßnahmen durchführen:
-
Verbinden oder trennen Sie ein Signal oder eine Klemmleiste.
-
Ein Modul entfernen, montieren oder ersetzen.
Das Trennen von stromführenden Geräten unter Spannung an einem gefährlichen Ort kann zu einem Lichtbogen führen, der eine Zündquelle bilden kann, die zu einem Brand oder einer Explosion führt.
Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist und dass der Bereich gründlich überprüft wurde, um sicherzustellen, dass keine brennbaren Materialien oder entzündlichen Konzentrationen vorhanden sind.
Die Geräte dürfen niemals während des Betriebs geöffnet werden. Gleiches gilt für die Netzwerkschnittstellen.




HINWEIS

Sofern keine Hot-Swap-Terminaleinheiten verwendet werden, ist der E/A-Bus nicht dafür ausgelegt, Module während des Betriebs einzustecken oder zu entfernen.
Wird bei einer Klemmeinheit, die nicht im laufenden Betrieb austauschbar ist, ein Modul während des Betriebs des Busses eingesetzt oder entfernt, kann dies folgende Folgen haben:
-
Reset der Station oder des Prozessormoduls.
-
Das System ist blockiert.
-
Beschädigung des Moduls.
Informationen über Batterien




VORSICHT

Verwenden Sie nur von ABB zugelassene Lithium-Batteriemodule!
Ersetzen Sie die Batterie am Ende ihrer Lebensdauer ausschließlich durch ein Original-Batteriemodul.




VORSICHT

Explosionsgefahr!
Primär-Lithiumbatterien dürfen nicht geöffnet, wiederaufgeladen oder zerlegt werden. Der Versuch, Lithium-Primärbatterien aufzuladen, führt zu Überhitzung und kann Explosionen verursachen.
Schützen Sie die Batterien vor Hitze und Feuer und bewahren Sie sie an einem trockenen Ort auf.
Lithium-Primärbatterien dürfen niemals kurzgeschlossen oder mit vertauschter Polarität betrieben werden. Primär-Lithiumbatterien können überhitzen und explodieren. Vermeiden Sie unbeabsichtigte Kurzschlüsse; bewahren Sie Primär-Lithium-Batterien nicht in Metallbehältern auf und legen Sie sie nicht auf metallische Oberflächen. Austretendes Lithium ist ein Gesundheitsrisiko.
Umweltschutz
Umweltschutz
Recyceln Sie verbrauchte Batterien. Entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht und entsprechend den Vorschriften der örtlichen Behörden.