Dialog 'Options' – 'Multi download tool'Permanentlink

Symbol: IC_2024_AB_Tools_Multi_download_tool

Funktion: The multi download tool for AC500 V3 PLCs in Automation Builder enables firmware updates and application downloads of the same project to several PLCs of the same type

Rufen Sie an: Menüleiste: „Tools  Options“; category „Multi download tool“.

'Network scan settings'

„Network scan timeout (seconds)“

Maximale Wartezeit für die Ergebnisse des Netzwerkscans (standardmäßig 10 Sekunden).

„Blink timeout (seconds)“

Maximale Wartezeit für die Ausführung des Blinkvorgangs (standardmäßig 10 Sekunden).

'Multi download settings'

„Number of parallel downloads“

Wie viele SPS-Downloads parallel ausgeführt werden (standardmäßig 10).

„Download timeout (minutes)“

Name and location of the library that is to be integrated in the project after the conversion.

Je nach Netzinfrastruktur kann es beim Herunterladen zu Fehlern aufgrund von Zeitüberschreitungen kommen. Der Benutzer wird über diese Zeitüberschreitungen nicht direkt informiert, aber jede Zeitüberschreitung kann zu Fehlern führen. Um diese Timeouts zu vermeiden, kann hier der entsprechende Wert in Minuten angepasst werden (standardmäßig 5 Minuten).