Registerkarte „NetX-Konfiguration“Permanentlink

Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn Ethernet Kommunikationsmodule (z. B. CI50x-PNIO) auf der Basis des hochintegrierten netX100-Mikrocontrollers verwendet werden.

Alternativ zum allgemeinen Knoten EtherNet/IP kann im Falle eines NetX-Feldbusses der Knoten EtherNet/IP (NetX) in den Gerätebaum eingefügt werden. Dieser Knoten bietet den zusätzlichen NetX-Konfigurationsdialog zur Auswahl des NetX-Chips (Steckplatz für die Karte) und des Kommunikationskanals dieses Chips. Der Name der im Dialog verwendeten Einstellung und die möglichen Einstellungen in den Auswahllisten werden durch die Gerätebeschreibung definiert.

Tab. 730: NetX-Einstellungen

Slot

Zu verwendender Steckplatz. Bei PCI-Karten mit NetX-Chip entsprechen die Steckplatznummern in der Regel den PCI-Kartennummern.

NetX Com-Kanal

Kanal auf der Karte, der für die Kommunikation verwendet werden soll. Ein NetX-Board kann bis zu vier Kommunikationskanäle für verschiedene Feldbusse haben.

Auto-Initialisierung des Busses

_cds_icon_option_activated Der Benutzer wird aufgefordert zu bestimmen, ob der Bus beim Herunterladen oder beim Zurücksetzen der Anwendung neu initialisiert werden soll. Eine neue Initialisierung unterbricht den Bus und kann zu unerwünschtem Verhalten der Maschine führen.