Versteckte Fenster Permanentlink

Wenn Sie eine Ansicht ausblenden, wird sie auf eine Registerkarte im Rahmen der Benutzeroberfläche minimiert. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Registerkarte fahren, wird das Fenster automatisch angezeigt.

  1. Klicken Sie in das Fenster, das Sie ausblenden möchten.

  2. Wählen Sie die Option „Fenster  Automatisch ausblenden“.

    Oder klicken Sie auf das Symbol _cds_icon_hide.png in der oberen rechten Ecke der Ansicht.

    Das Fenster wird über eine kleine Registerkarte am Rand des Hauptfensters ein- und ausgeblendet.

  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Registerkarte.

    Das Fenster wird so lange angezeigt, wie sich der Mauszeiger über der Registerkarte befindet.