Befehl 'Lesezeichen'Permanentlink

Symbol: _cds_icon_view_bookmark

Funktion: Dieser Befehl öffnet die Ansicht „Lesezeichen“.

Rufen Sie an: Menüleiste: „Siehe“.

_cds_icon_cmd_previous_bookmark„Vorheriges Lesezeichen“

Springt zu dem Lesezeichen, das in der Tabelle über dem ausgewählten Lesezeichen liegt und öffnet die entsprechende POE im Editor.

_cds_icon_cmd_next_bookmark„Nächstes Lesezeichen“

Springt zu dem Lesezeichen, das in der Tabelle unter dem ausgewählten Lesezeichen steht und öffnet die entsprechende POE im Editor.

_cds_icon_delete_from_llist

Löscht das ausgewählte Lesezeichen aus der Tabelle und in der entsprechenden POE.

Liste der Lesezeichen im Projekt mit den folgenden Informationen: „Lesezeichen“, „Objekt“, und „Position“.

Sie können die Reihenfolge der Lesezeichen per Drag&Drop bearbeiten.

Wenn Sie auf eine Zeile doppelklicken, öffnet CODESYS das entsprechende „Objekt“ im Editor und springt zu diesem Lesezeichen.

„Lesezeichen“

Name des Lesezeichens, wie von CODESYS in aufsteigender numerischer Reihenfolge zugewiesen: „Lesezeichen_0“, „Lesezeichen_2“ usw.

Wenn das Lesezeichen ausgewählt ist und Sie in das Feld klicken, können Sie es bearbeiten und den Namen des Lesezeichens ändern.

„Objekt“

Name und Projektpfad der POE, in der das Lesezeichen gesetzt ist

Beispiel: ‎POU_Add [PLC_1: SPS-Logic: Application]‎

„Position“

Position des Lesezeichens in der POE

Beispiel: ‎Row 3, Column 1 (Impl)‎

‎(Impl)‎: im Implementierungsteil der POE

‎(Decl)‎im Deklarationsteil der POE