Symbol: 
Der Befehl ist als Listenfeld implementiert, in dem Sie eine Anwendung aktiv setzen können. Standardmäßig befindet sich das Listenfeld in der Symbolleiste.
Funktion: Im Listenfeld wird die derzeit aktive Anwendung mit ihrem Gerätepfad angezeigt.
Rufen Sie an: Das Listenfeld enthält alle Anwendungen, die in der Ansicht „Devices“ organisiert sind. Wenn Sie auf einen Eintrag im Listenfeld klicken, aktivieren Sie die ausgewählte Anwendung.
Anforderung: Das Projekt ist vielseitig einsetzbar.
Beispiel


Wenn Sie Befehle in den Menüs „Build“ oder „Online“ aufrufen, werden diese Befehle auf die aktive Anwendung angewendet. Dies wird im Listenfeld angezeigt und auch im Gerätebaum in Fettdruck dargestellt. Dies gilt insbesondere für die Befehle „Build Build“ und „Online Login“.
Sie können diese Befehle auch über die Befehlssymbole in der Symbolleiste aufrufen, in der sich das Listenfeld befindet. Wenn die Befehlssymbole aufgerufen werden, werden sie auch auf die aktive Anwendung angewendet.
Wenn Sie jedoch einen Befehl aus dem Kontextmenü eines Geräteobjekts im Gerätebaum
aufrufen, wird der Befehl auf das entsprechende Objekt angewendet. Durch den Aufruf
von
können Sie beispielsweise eine Verbindung zu einer Anwendung auf dem Gerät herstellen,
die nicht aktiv ist.