Befehl 'Neues Gateway hinzufügen'Permanentlink

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Gateway“, wo Sie einen Gateway-Kanal definieren und zur aktuellen Gerätekonfiguration hinzufügen können.

Aufruf: Menü „Gateway“ im Dialog „Kommunikation“ des Geräteeditors.

Dialog 'Gateway'

„Name“

Name für das Gateway.

„Treiber“

Treibertyp, aus Auswahlliste.

Treiberspezifische Einstellungen, beispielsweise:

IP-Adresse, Port

Bearbeitbar nach einem Doppelklick auf den vorgegebenen Wert. Im unteren Teil des Dialogs erscheint jeweils eine Kurzbeschreibung zum Parameter.

Hinweis: Sie können auch die Adresse einer DNS-Domaine angeben. Diese muss mit ‎dns:‎ beginnen, beispielsweise ‎dns:MyDynDNSAdress‎

Der Dialog dient auch der späteren Bearbeitung der Gateway-Einträge Ihres Projekts.