Befehl: Parameter bearbeiten Permanentlink

Funktion: Der Dialog „Parameter bearbeiten“ dient der Verwaltung der konstanten Eingangsparameter eines Funktionsblocks.

Rufen Sie an: „Menü CFC → Parameter bearbeiten“; Kontextmenü oder Klick auf das Funktionsblockfeld „Parameter“

Anforderungen:

  • Ein CFC-Editor ist aktiv.

  • Es wird ein Funktionsblock instanziiert, der in seiner Deklaration‎VAR_INPUT CONSTANT‎ Variablen enthält.

Funktionsblöcke mit ‎VAR_INPUT CONSTANT‎ Variablen werden im Editor mit dem Wort „Parameter“ in der unteren linken Ecke des Feldes angezeigt.

Diese Funktionalität gilt nur für Bausteine, die in einen CFC mit CODESYS >= V3.5 SP4 eingefügt wurden.

Nur der CFC-Editor hat diese Funktionalität für seine ‎VAR_INPUT CONSTANT‎ Variablen.

Im FUP-Editor zeigt CODESYS immer alle Eingabeparameter in der Box an, unabhängig davon, ob sie als ‎VAR_INPUT‎ oder ‎VAR_INPUT CONSTANT‎ deklariert sind. CODESYS unterscheidet auch in Texteditoren nicht danach.

Dialog: Parameter bearbeiten

„Parameter“

Name der konstanten Eingangsvariablen

Beispiel: ‎iConst‎

Wenn die Eingabevariable mit dem Pragma ‎{attribute 'parameterCategory':= '<category name>'}‎ gekennzeichnet ist, wird die Variable kategorisiert und unterhalb der angegebenen Kategorie aufgeführt.

„Typ“

Datentyp der Variablen

Bei einem benutzerdefinierten Datentyp ist dies der Name des DUT.

Beispiel: ‎EXAMPLE‎

„Wert“

Übergabe von Werten an die Funktionsblockinstanz

  • Manuell festgelegter Wert

    HINWEIS:

    Der Wert muss mit dem Datentyp kompatibel sein.

    Bei Eingangsvariablen mit dem benutzerdefinierten Datentyp ‎STRUCT‎ folgt der Übertragungswert der Syntax: ‎STRUCT( <name of first component> := <value>, <name of next components> := <value> )‎. Der Name der Struktur ist unter „Typ“ aufgeführt.

    Beispiel: ‎STRUCT(x1:= TRUE, i1:=222, str1 := 'second')‎

  • Wird im Online-Modus automatisch als "vorbereiteter Wert" ausgelesen. Vorbereitete Werte werden in eckigen Klammern angezeigt.

  • Auslesen aus der Steuerung im Online-Modus. Dieser Wert wird durch einen roten Rahmen hervorgehoben.

TIPP:

Klicken Sie in das Feld, um den gewünschten Wert anzugeben.

„Anfangswert“

Anfangswert aus der Deklaration

„Min“

Mindestwert aus der Deklaration, wenn die Variable mit dem Pragma ‎{attribute 'parameterMinValue':= '<value>'}‎ gekennzeichnet wurde

„Max“

Maximalwert aus der Deklaration, wenn die Variable mit dem Pragma ‎{attribute 'parameterMaxValue':= '<value>'}‎ gekennzeichnet wurde

„Einheit“

Einheit aus der Deklaration, wenn die Variable mit dem Pragma ‎{attribute 'parameterUnit':= '<value>'}‎ gekennzeichnet wurde

„Beschreibung“

Kommentar aus der Erklärung

„Vorbereitete Parameter löschen“

Löscht vorbereitete Werte, die in eckigen Klammern angezeigt werden

Sie können die Anwendung im Online-Modus laden und ausführen und dabei die Funktionsblockinstanz mit Werten parametrisieren. Geben Sie dazu vorbereitete Werte für die Eingabevariable an und klicken Sie auf „Debug  Werte schreiben“. Diese Werte werden dann hier als mögliche Übertragungswerte aufbereitet.

TIPP:

Löschen Sie die vorbereiteten Werte, wenn Sie sie nicht verwenden wollen.

HINWEIS:

Der Befehl ist aktiv, wenn Sie im Online-Modus einen vorbereiteten Wert in eine Variable schreiben (Befehl„Debug  Werte schreiben“ ).

„Vorbereitete Parameter des aktuellen Objekts speichern“

Speichert die Übertragungswerte und Parameter im Projekt, so dass sie beim nächsten Online-Modus verwendet werden können.

HINWEIS:

Der Befehl wird aktiviert, wenn Sie im Online-Modus Werte geschrieben oder erzwungen haben und sich wieder im Offline-Modus befinden.

„Schließen Sie“

Übernimmt die konfigurierten Werte und schließt den Dialog

‎FB_Test‎ Funktionsblock

TYPE EXAMPLE :
STRUCT
    x1 : BOOL;
    i1 : INT;
    str1 : STRING;
END_STRUCT
END_TYPE

TYPE COLOR :
(
	yellow,
	green,
	blue,
	black
) // Basic data type is INT, default initialization for all COLOR_BASIC variables is yellow
;
END_TYPE


FUNCTION_BLOCK FB_Test

VAR_INPUT CONSTANT
	xConst  : BOOL := FALSE; // Boolean value
	{attribute 'parameterCategory':='General'}
	{attribute 'parameterUnit':= 'm/s'}
	{attribute 'parameterMinValue':= '0'}
	{attribute 'parameterMaxValue':= '100'}
	iConst	: INT := 0; // Integer
	strConst : STRING := 'Hello World'; // String
	exampleConst : EXAMPLE := (x1 := TRUE, i1 := 1, str1 := 'first'); // STRUCT
	colorConst : COLOR := yellow; // ENUM
END_VAR

VAR_OUTPUT
END_VAR

VAR
END_VAR

;

PROGRAM PLC_PRG
VAR

	xStart : BOOL;
	fbTest	: FB_Test;

END_VAR

Abb. 260: Implementierung

cfc_img_fb_with_parameter.png

Abb. 261: Dialog mit Parametern von ‎fbTest‎

cfc_img_example_parameter.png