Befehl: Nach vorne senden Permanentlink

Symbol: cfc_icon_send_to_front.png

Funktion: Der Befehl nummeriert die Elemente so, dass die ausgewählten Elemente in der Ausführungsreihenfolge an erster Stelle stehen.

Rufen Sie an: „CFC  Ausführungsanordnung“ im Menü, „Ausführungsanordnung“ im Kontextmenü

Anforderungen: Ein CFC-Editor ist aktiv und die Eigenschaft „Explicit Execution Order Mode“ ist ausgewählt. Mindestens ein Element wird ausgewählt.

Die ausgewählten Elemente erhalten die niedrigsten Zahlen, beginnend bei 0, wobei die vorherige Reihenfolge beibehalten wird. Die übrigen Elemente sind nummeriert, so dass die Reihenfolge der Ausführung gleich bleibt. Die topologischen Positionen der Elemente bleiben trotzdem erhalten.