Befehl 'Attributiertes Mitglied als Eingabe verwenden'Permanentlink

Symbol: _cds_icon_cfc_processvalue

Funktion: Dieser Befehl ermöglicht die Verbindung eines Strukturelements mit einem skalaren Eingang.

Rufen Sie an: Menüleiste: „CFC  Pins“; Kontextmenü: „Stecknadeln“

Anforderungen: Ein CFC-Editor ist aktiv und ein Funktionsblockeingang ist ausgewählt.

Das Mitglied der Struktur, das mit dem Eingang des nachfolgenden Funktionsblocks verbunden ist, muss mit dem Pragma ‎{attribute 'ProcessValue'}‎ versehen werden. Der Datentyp des Strukturelements muss mit dem Datentyp der nachfolgenden Eingabe kompatibel sein. Die auf diese Weise angeschlossenen Eingänge sind mit dem Symbol "V" gekennzeichnet.

Beispiel

TYPE QINT :
STRUCT
	Status : STRING;
	{attribute 'ProcessValue'}
	Value1 : INT;
	Value2 : INT;
END_STRUCT
END_TYPE
PROGRAM PLC_PRG
VAR
	input1: QINT;
	output1: QINT;
	intValue: INT;
END_VAR
_cds_img_pragma_processstructurevalue

Wenn Sie den Befehl „Use attributed member as input“ für diesen Link nicht ausführen, dann wird ein Compilerfehler ausgegeben.

Siehe auch