Befehl 'Bibliothekskompatibilität prüfen'Permanentlink

Funktion: Der Befehl startet eine Prüfung ob das aktuell geöffnete Bibliotheksprojekt zur zuletzt installierten Version dieser Bibliothek (nächstkleinere Versionsnummer) kompatibel ist.

Aufruf: Der Befehl ist standardmäßig in keinem Menü enthalten. Sie können ihn mit Hilfe des Dialogs „Tools  Anpassen“ aus der Befehlskategorie „Erstellen“ in ein Menü einfügen.

Voraussetzung: Ein Bibliotheksprojekt ist geöffnet.

Die Prüfung achtet auf Unterschiede in den implementierten Schnittstellen (Interfaces) einer Methode. Nach der Prüfung erscheinen somit in folgenden Fällen Fehlermeldungen im Meldungsfenster:

  • Hinzufügen oder Entfernen von Eingänge oder Ausgängen von Funktionsbausteinen, Funktionen oder Methoden

  • Verändern des Datentyps von Eingänge oder Ausgängen

  • Ändern der implementierten Schnittstellen (Interfaces) einer Methode

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'