Befehl 'Visualisierungstext-IDs prüfen'Permanentlink

Symbol: _cds_icon_export_import_textlists

Funktion: Der Befehl prüft, ob die ID eines Textlisteneintrags im Projekt korrekt ist und meldet das Ergebnis.

Aufruf: „Textliste“, Kontextmenü

Voraussetzung: Die „GlobalTextList“ ist geöffnet und aktiv. Ein Feld in der Tabelle ist selektiert.

Wenn CODESYS beim Prüfen feststellt, dass die globale Textliste und die statischen Texte der Visualisierungen nicht übereinstimmen, kann das daran liegen, dass die globale Textliste schreibgeschützt ist oder war. Voraussetzung dafür ist, dass Sie eine Benutzerverwaltung im Projekt eingerichtet haben.

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'