Befehl 'Device Reader'Permanentlink

Funktion: Der Befehl öffnet den Standarddialog „Gerät auswählen“ und liest nach Auswahl einer Steuerung die Lizenz- und Produktinformationen dieser Steuerung aus. Diese Lizenz- und Produktinformationen werden im Dialog „Device Reader“ angezeigt.

Aufruf: Menü „Tools“

Voraussetzung: Auf der Steuerung befindet sich keine Applikation.

Wenn der Befehl gewählt wird, obwohl sich auf der Steuerung eine Applikation befindet, wird der Anwender in einem Dialog gefragt, ob alle Applikationen von der Steuerung entfernt werden sollen. Wenn der Benutzer in diesem Dialog auf „Nein“ klickt, wird der Befehl „Device Reader“ abgebrochen.

Tab. 675: Dialog „Device Reader“

„Status der verfügbaren Geräte-Features“

„Produkt“

CODESYS-Produkt, zum Beispiel ‎SoftMotion‎

„Feature“

Feature von „Produkt“

Beispiel: ‎CNC‎ ist ein „Feature“ von ‎SoftMotion‎.

„Lizenz Aktiv/Anzahl “

‎Yes‎: Für das Feature ist eine Lizenz vorhanden.

‎No‎: Für das Feature ist keine Lizenz vorhanden.

„Anzahl“: Anzahl der Lizenzen

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'