Befehl 'Exportieren'Permanentlink

Funktion: Dieser Befehl öffnet ein Dialogfeld zum Exportieren von Objekten aus einem Projekt in eine XML-Datei.

Rufen Sie an: Menüleiste: „Projekt“.

Dialog 'Exportieren'

In diesem Dialogfeld werden alle Objekte aus dem Geräte-, Baustein- und Modulbaum aufgelistet, die CODESYS exportieren kann.

Eine Datei pro Teilbaum

_cds_icon_option_activatedCODESYS erzeugt für jeden Teilbaum, der sich direkt unter dem Wurzelknoten befindet und ausgewählte Dateien enthält, eine eigene Exportdatei.

_cds_icon_option_deactivatedCODESYS erzeugt eine Exportdatei für alle ausgewählten Objekte.

„Gespeicherte Version“

Diese Version sollte der Zielversion entsprechen, in die die Exportdatei später importiert werden soll.

Wenn das aktuelle Projekt Plug-ins oder Add-ons enthält, die im ausgewählten Speicherformat (Profil) nicht verfügbar sind, wird das Dialogfeld „Profil erweitern“ geöffnet. In diesem Dialogfeld kann das ausgewählte Profil um die Add-ons erweitert werden.