Befehl 'Leeren Baustein mit EN/ENO einfügen'Permanentlink

Symbol: Kopie von icon_insert_empty_box_eneno.png

Funktion: Der Befehl fügt einen leeren Baustein mit einem booleschen Eingang „Enable“ und einen booleschen Ausgang „Enable Out“ am Ende des selektierten Netzwerks ein.

Aufruf: Menü „FUP, KOP, AWL“, Kontextmenü

Voraussetzungen: Ein FUP-Editor, KOP-Editor oder ein AWL-Editor ist aktiv. Ein Netzwerk muss selektiert sein. Kein anderer Baustein darf selektiert sein.

Wenn zum Zeitpunkt des Bausteinaufrufs „Enable“ den Wert ‎FALSE‎ hat, werden die im Baustein definierten Operationen nicht ausgeführt. Andernfalls, also wenn „Enable“ den Wert ‎TRUE‎ hat, werden diese Operationen ausgeführt. Der ENO-Ausgang wirkt als Repeater des EN-Eingangs.

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'