Befehl 'Bausteineingang einfügen'Permanentlink

Symbol: _cds_icon_insert_input, Tastaturkürzel: [Strg]+[Q]

Funktion: Der Befehl fügt einem erweiterbaren Baustein (ADD, OR, ADD, MUL, SEL) einen weiteren Eingang oberhalb des ausgewählten Eingangs hinzu.

Aufruf: Menü „FUP/KOP/AWL“

Voraussetzungen: Der FUP-, KOP-Editor ist aktiv. Ein Eingang eines Bausteins ist selektiert.

Wenn ein Baustein selektiert ist, ist im Kontextmenü der Befehl Namen „Eingang anhängen“ verfügbar. Der Eingang wird am unteren Ende des Bausteins eingefügt.

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'