Befehl 'Nicht verwendete FB-Aufruf-Parameter entfernen'Permanentlink

Symbol: _cds_icon_remove_unused_fb_call_parameters

Funktion: Der Befehl löscht Eingänge und Ausgänge des selektierten Bausteins, denen keine Variable und kein Wert zugewiesen wurde. Die standardmäßigen Eingänge und Ausgänge des Bausteins bleiben aber immer erhalten.

Aufruf: Menü „FUP/KOP/AWL“, Kontextmenü

Voraussetzungen: Der FUP- oder KOP-Editor ist aktiv. Ein Baustein ist selektiert. Der Baustein verfügt über Schnittstellen, denen kein Wert zugewiesen ist.

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'