Befehl 'Gehe zu Referenz'Permanentlink

Symbol: _cds_icon_go_to_reference

Funktion: Der Befehl öffnet im Onlinebetrieb die Deklarationsstelle der Variablen, die von dem gerade fokussierten Pointer referenziert wird.

Aufruf:

  • Kontextmenü im Deklarationsteil oder Implementierungscode

  • Menü „Bearbeiten  Symbol suchen“

Voraussetzung: Onlinebetrieb. Ein Baustein ist im Editor geöffnet und der Cursor steht auf einem Pointer. Die referenzierte Variable liegt in einem statischen Speicher.

Wenn der Pointer nicht exakt auf den Beginn der Variablen zeigt, wird beim Wechseln zur Variablendeklaration eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'