Befehl 'Eigenschaften'Permanentlink

Funktion: Mit diesem Befehl wird das Dialogfeld „Eigenschaften“ für die im Bibliotheksmanager ausgewählte Bibliothek geöffnet.

Rufen Sie an.

  • Menüleiste: „Bibliothek“

  • Kontextmenü der ausgewählten Bibliothek

  • Symbol _cds_icon_properties_library in der Symbolleiste des Bibliotheksmanagers

Anforderung: Eine Bibliothek wird ausgewählt.

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Dieser Dialog ist für Bibliotheksentwickler gedacht. Verwenden Sie diese Option nur, wenn Sie über fundierte Kenntnisse der Bibliotheksreferenzierung verfügen. Beachten Sie außerdem die Leitlinien für Bibliotheksentwickler.

Dialog 'Eigenschaften'

Tab. 678: „Allgemein“

„Namespace“

Namespace der ausgewählten Bibliothek. Dieser ist standardmäßig identisch mit dem Bibliotheksnamen, es sei denn, er wurde bei der Erstellung der Bibliothek explizit in den Projektinformationen definiert. Sie können den Namensraum für das geöffnete Projekt ändern.

Beispiel: ‎LA‎

„Standard“:

Bibliothek, die den Platzhalter auslöst, wenn kein anderer Auslöser definiert ist oder möglich ist.

Anforderung: Bei der ausgewählten Bibliothek handelt es sich um einen Bibliotheksplatzhalter, so dass die Einstellung verfügbar ist.

Hinweis: Ab Compiler-Version 3.5.8.0 gilt die folgende Aussage für Bibliotheksplatzhalter mit einer Auflösung in der Gerätebeschreibung, die sich im Bibliotheksmanager der Ansicht „POEs“ befinden. Dieser Platzhalter wird immer automatisch entsprechend der Beschreibung des Geräts, das die Anwendung kompiliert, aufgelöst.

Wenn die ausgewählte Bibliothek in Übereinstimmung mit den "Richtlinien für die Entwicklung von Bibliotheken" entwickelt wurde, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Einstellungen nicht zu ändern.

Tab. 679: „Version“

Auswahl der Versionsbeschränkung

Anforderung: Die Einstellungen sind nur verfügbar, wenn die ausgewählte Bibliothek nicht ein Bibliotheksplatzhalter ist.

Hinweis: Container- und Schnittstellenbibliotheken werden automatisch mit Bibliotheksreferenzen mit Versionsbeschränkung erstellt. Erstellen Sie nach Möglichkeit keine Bibliotheken, die Bibliotheksverweise mit Versionsbeschränkung enthalten. Andernfalls verweisen Sie über Platzhalter auf die Bibliotheken. Bearbeiten Sie eine Platzhalterauflösung im Dialog „Platzhalter“.

„Genaue Fassung“

_visu_radio_button_activated: (aus dem Listenfeld ausgewählt) Die Version wird in das Projekt integriert.

Hinweis: Diese Option wird für Containerbibliotheken dringend empfohlen und ist normalerweise für diesen Bibliothekstyp voreingestellt.

„Immer die neueste Version“

_visu_radio_button_activated: Das Bibliotheks-Repository wird gescannt und die neueste erkannte Version wird integriert.

Hinweis: Wenn eine neuere Bibliotheksversion verfügbar ist, können sich die tatsächlich verwendeten Bibliotheks-POEs ändern. Diese Option wird für Schnittstellenbibliotheken dringend empfohlen und ist normalerweise für diesen Bibliothekstyp voreingestellt.

Tab. 680: „Sichtbarkeit“

„Nur qualifizierten Zugriff auf alle Identifikatoren zulassen“

_cds_icon_option_activated: Bibliotheks-POEs (und Variablen) werden im Projekt nur mit vorangestellten Namespace-Pfaden aufgerufen.

„Wenn das aktuelle Projekt als Bibliothek in einem anderen Projekt referenziert wird “

Hinweis: Eine Änderung der folgenden Einstellungen ist nur dann sinnvoll, wenn Sie mit Ihrem Projekt eine Bibliothek erstellt und damit ein Bibliotheksprojekt geöffnet haben. Auf diese Weise wird die ausgewählte Bibliothek in der neuen Bibliothek referenziert.

„Machen Sie alle IEC-Symbole im Projekt sichtbar, wenn diese Referenz hier direkt integriert wurde.“

_cds_icon_option_activated: Als Containerbibliothek macht die ausgewählte Bibliothek den Inhalt der referenzierten Bibliothek auf der obersten Ebene sichtbar (später in einem Projekt).

Erfordernis: Ein Containerprojekt wird zusammen mit einem Bibliotheksprojekt erstellt. Eine Containerbibliothek implementiert keine eigenen POEs, sondern verweist ausschließlich auf andere Bibliotheken. Es bündelt Bibliotheken. Eine Containerbibliothek kann sinnvoll eingesetzt werden, um mehrere Bibliotheken (in einer Referenz) in einem Projekt zu bündeln. Diese Option muss für jede Bibliotheksreferenz aktiviert werden.

Symbolischer Zugang zu Bibliotheks-POEs: ‎<namespace of container library>.<POU name>‎

_cds_icon_option_deactivated: Der Zugriff auf den Inhalt der referenzierten Bibliothek erfolgt eindeutig über den Namespace. Der Pfadname besteht aus dem Bibliotheksnamen und dem eindeutigen Namen (Bibliotheksreferenz) und wird dem Bausteinnamen vorangestellt.

Erfordernis: Mit einem Bibliotheksprojekt wird kein Containerprojekt erstellt.

„Zeigen Sie diesen Verweis nicht in der Abhängigkeitsstruktur an.“

_cds_icon_option_activated: Die ausgewählte Bibliothek wird im Bibliotheksmanager nicht als Bibliotheksreferenz angezeigt (später in einem Projekt). Die Bibliothek ist eine versteckte Referenz.

Warnung: Wenn es Kompilierfehler gibt, die auf versteckte Bibliotheksfehler zurückzuführen sind, kann es schwierig sein, die Fehler zu erkennen.

_cds_icon_option_deactivated: Die ausgewählte Bibliothek wird als Bibliotheksreferenz angezeigt (später in einem Projekt).

„Optional (wenn die Bibliothek nicht vorhanden ist, wird kein Fehler gemeldet).“

_cds_icon_option_activated: Die ausgewählte Bibliothek wird als optional behandelt. Beim Herunterladen des Projekts, das auf die Bibliothek verweist, wird kein Fehler gemeldet, auch wenn die Bibliothek nicht im Bibliotheksrepository verfügbar ist.