Befehl: Speicherreservierungseinstellungen online ändern Permanentlink

Funktion: Der Befehl öffnet die Ansicht „Online Change Memory Reserve“.

Rufen Sie an: „Menü anzeigen“

In der Ansicht werden die Speicherreserven für Funktionsblöcke während des Online-Wechsels konfiguriert.

„Anwendung scannen“

  • Durchsucht die ausgewählte Anwendung nach Funktionsblöcken und zeigt sie im Bereich „Funktionsblöcke“ an.

  • Aktualisiert den Bereich „Funktionsblöcke“ nach dem erneuten Erstellen der Anwendung

  • Aktualisiert den Bereich „Funktionsblöcke“ nach einer Online-Änderung

Listenfeld mit den Anwendungen des geöffneten Projekts

Auswahl der Anwendung, deren Funktionsblöcke in dieser Ansicht angezeigt und/oder bearbeitet werden sollen

Tab. 640: „Funktionsblöcke“

„Alle“

Es werden alle Funktionsblöcke der ausgewählten Anwendung angezeigt.

„Pool“

Alle angezeigten Funktionsblöcke der Ansicht „POEs“ werden in der Anwendung referenziert.

„Keine Speicherreserve“

Es werden alle Funktionsblöcke mit einer Speicherreserve von 0 Byte angezeigt.

„<Speicherreserve> Bytes“

Es werden alle Funktionsblöcke mit der Anzahl von Bytes angezeigt, die in „Speicherreserve definiert ist.“

Informationen zu den Funktionsblöcken

Eine Mehrfachauswahl ist auch bei der Auswahl eines Bausteins für die Konfiguration der Speicherreserve möglich.

„Funktionsblock“

Name des Funktionsblocks

„Größe“

Größe des Funktionsblocks

Größe einer Instanz eines Funktionsblocks

Angegeben in Bytes

„Anzahl der Instanzen“

Anzahl der Instanzen eines Funktionsblocks im Projekt

„Speicherreserve“

Anzeige der Speicherreserve für jede Instanz des Funktionsblocks

„Zusätzlicher Speicher für alle Instanzen“

Produkt aus „Anzahl der Instanzen“ und „Speicherreserve“

„Verbleibende Größe der Speicherreserve“

Anzahl der Bytes, die als Reserve zur Verfügung stehen

Tab. 641: „Einstellungen“

„Speicherreserve (in Bytes)“

Eingabefeld für die Speicherreserve für den ausgewählten Funktionsblock

Angegeben in Bytes

Erfordernis: Die Anwendung ist noch nicht auf dem Controller vorhanden oder Sie haben auf die Schaltfläche „Enable“ im Bereich „Enable Editing“ geklickt, damit die Speicherreserve geändert werden kann.

„Für die Auswahl bewerben“

Die „Speicherreserve (in Bytes)“ wird dem Funktionsblock zugewiesen und die Spalte „Speicherreserve“ wird aktualisiert.

Bei der Multiselektion wird jedem Funktionsblock der angegebene Wert zugewiesen.

Um die Spalten „Größe“, „Anzahl der Instanzen“, „Zusätzlicher Speicher für alle Instanzen“ und „Verbleibende Größe der Speicherreserve“ zu aktualisieren, klicken Sie auf „Build  Build“ und schließlich auf die Schaltfläche „Scan Application“.

Tab. 642: „Bearbeitung freigeben“

„bearbeiten“

Das Feld „Speicherreserve (in Bytes)“ ist editierbar.

Diese Schaltfläche wird unter „Editable“ geändert.

Tab. 643: „Informationen“

„Anzahl der FBs“

Gesamtzahl der Funktionsblöcke in der Anwendung

„Zusätzlicher Speicher, der von allen Instanzen genutzt wird“

Summe der Speicherreserven aller Funktionsblockinstanzen der Anwendung

Angegeben in Bytes

Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Konfigurieren der Speicherreserve für eine Online-Änderung “