Befehl 'Gerät anschließen'Permanentlink

Funktion: Wie der Befehl „Add Device“ öffnet dieser Befehl das Dialogfeld „Add Device“ zur Auswahl eines Geräteobjekts, das in den Gerätebaum im aktuell ausgewählten Steckplatz eingefügt werden soll.

Rufen Sie an: Kontextmenü des Steckplatzes eines Geräteobjekts im Gerätebaum.

Anforderung: Der Steckplatz eines Geräteobjekts wird im Gerätebaum ausgewählt.

Ein leerer Steckplatz wird durch das Symbol _cds_icon_slot_empty und den Eintrag "<leer> (<leer>)" gekennzeichnet. Ein belegter Steckplatz wird mit dem Symbol _cds_icon_slot_used und dem Namen des Geräts gekennzeichnet.

Im Falle eines belegten Steckplatzes wird mit diesem Befehl das vorhandene Modul durch das neue ersetzt.