Befehl 'Vergleichen'Permanentlink

Symbol: _icon_project_compare

Funktion: Dieser Befehl öffnet das Dialogfeld „Projektvergleich“. In diesem Dialogfeld legen Sie das Referenzprojekt fest, das mit dem aktuellen Projekt verglichen werden soll. Sie konfigurieren den Vergleichsprozess mit Hilfe von Optionen. Nach dem Verlassen des Dialogs startet der Vergleich und das Ergebnis wird in der Ansicht „Project Compare - Differences“ angezeigt.

Rufen Sie an: Menüleiste: „Projekt  Vergleichen Sie“.

Anforderung: Ein Projekt ist eröffnet.

Dialog 'Projektvergleich'

Tab. 649: „Vergleichen Sie das aktuell geöffnete Projekt mit:“

„Projekt auf Diskette“

Pfad des Referenzprojekts im Dateisystem.

„Projekt in einer Versionskontrolldatenbank“

„Host“: Name des Rechners, auf dem sich die Quellcodeverwaltung befindet.

„Hafen“: Nummer des Ports für die Verbindung zur Quellcodeverwaltung.

„Standort“: Pfad des Referenzprojekts.

Anforderung: Das Projekt ist mit der Quellcodeverwaltung verbunden.

Tab. 650: „Optionen vergleichen“

„Whitespace ignorieren“

_cds_icon_option_activated: Leerzeichenunterschiede zwischen dem aktuellen Projekt und dem Referenzprojekt werden ignoriert.

„Kommentare ignorieren“

_cds_icon_option_activated: Kommentare im Programmcode sind vom Vergleich ausgeschlossen.

„Eigenschaften ignorieren“

_cds_icon_option_activated: Objekteigenschaften sind von dem Vergleich ausgeschlossen.

„OK“

Startet den Projektvergleich und zeigt das Ergebnis in der Ansicht „Projektvergleich - Differenzen“ an.

Ansicht 'Projektvergleich' - 'Unterschiede'

Die Projektvergleichsansicht wird geöffnet, wenn Sie auf „OK“ klicken, um das Dialogfeld „Projektvergleich“ zu schließen.

_cds_img_view_project_compare_differences
(1) Object tree of the current project
(2) Object tree of the reference project
(3) Command 'Accept Block', command 'Accept Single'
(4) Compare options, configured in 'Project Compare' dialog
    Compare statistics: added, deleted, and changed objects

Tab. 651: Symbolleiste

_icon_cmd_project_comp_back

Wechselt zur detaillierten Vergleichsansicht „Projektvergleich' - '<Objektname> Unterschiede“ für das im Baum ausgewählte Objekt. Alternativ: Doppelklicken Sie auf das Objekt.

_icon_cmd_project_comp_down

Wählt das nächstuntere Objekt im Gerätebaum aus, bei dem Unterschiede festgestellt wurden.

_icon_cmd_project_comp_up

Wählt das nächsthöhere Objekt im Gerätebaum aus, bei dem Unterschiede festgestellt wurden.

_icon_accept_block„Block akzeptieren“

Der Block (ausgewähltes Objekt mit allen untergeordneten Objekten und Einheiten) wird zur Übernahme vom Referenzblock in den aktuellen Block ausgewählt.

Wiederholtes Anklicken von _icon_accept_block„Accept Block“ macht die Auswirkungen der letzten Änderung rückgängig.

_icon_accept_single„Einzeln annehmen“

Das Objekt wird im aktuellen Objekt zur Übernahme aus der Referenzlinie ausgewählt.

_icon_cmd_accept_properties

Anforderung: Die Eigenschaften, Zugriffsrechte oder Inhalte der im Objektbaum ausgewählten Objekte sind unterschiedlich.

Öffnet das Dialogfeld „Akzeptieren“.

Tab. 652: Anzeige von Unterschieden mit Farben und Symbolen

Schwarze Schrift

Die Objekte sind identisch.

Objektname mit _cds_icon_project_compare_modified_children

Untergeordnete Objekte des Objekts sind unterschiedlich

Graues Highlight

Die Objekte sind unterschiedlich.

Graue Hervorhebung + fette blaue Schrift

Das Objekt befindet sich nur im Referenzprojekt.

Graue Hervorhebung + fette grüne Schrift

Das Objekt befindet sich nur im geöffneten Projekt (nicht im Referenzprojekt).

Graue Hervorhebung + rote Schrift + _icon_project_comp_diff_prop

Objekt hat unterschiedliche Eigenschaften.

Graue Hervorhebung + rote Schrift + _cds_icon_different_access_rights

Die Zugriffsrechte von Objekt und Referenzobjekt sind unterschiedlich.

Graue Hervorhebung + fette rote Schrift + _icon_project_comp_diff_impl

Die Implementierung von Objekten ist unterschiedlich.

Doppelklicken Sie auf die Zeile, um die objektspezifische Vergleichsansicht anzuzeigen.

Gelbe Markierung

Das Objekt wird zur Annahme aktiviert.

Gelbe Markierung + _icon_project_comp_unit_added

Das Hinzufügen des Referenzobjekts zum geöffneten Projekt ist aktiviert.

Gelbe Markierung + _icon_project_comp_unit_deleted

Das Löschen des Objekts (im geöffneten Projekt) ist aktiviert.

Gelbe Markierung + _cds_icon_accepted_properties

Die Übernahme der Eigenschaften des Referenzprojekts ist aktiviert.

Gelbe Markierung + rote Schrift + _cds_icn_accepted_access_rights

Die Akzeptanz der Zugriffsrechte des Referenzprojekts ist aktiviert.

Graue Hervorhebung + fette rote Schrift + _cds_icon_accepted_contents

Die Akzeptanz der Durchführung des Referenzprojekts wird aktiviert.

„Optionen vergleichen“

Definierte Vergleichsoptionen im Dialog „Projektvergleich“.

„Statistiken vergleichen“

Anzahl der Hinzufügungen, Streichungen und Änderungen im aktuellen Projekt im Vergleich zum Referenzprojekt. „Ändern“ bedeutet, dass es Unterschiede zwischen den Objekten in beiden Projekten gibt.

_cds_icon_delete_editor

Das Dialogfenster öffnet sich: „Möchten Sie die Änderungen, die Sie in der Diff-Ansicht vorgenommen haben, übernehmen?“

„Ja“: Die Inhalte, Eigenschaften oder Zugriffsrechte der gelb markierten Objekte werden im Projekt geändert. Sie entsprechen nun dem Referenzprojekt. Dann wird die Projektvergleichsansicht vollständig geschlossen.

Ansicht 'Projektvergleich' - '<Objektname> Unterschiede'

Funktion: Detailvergleichsansicht

Rufen Sie die Projektvergleichsansicht auf:

  • Wählen Sie ein Objekt aus, das verschiedene Inhalte aufweist, die Sie im Detail betrachten möchten. Klicken Sie auf _icon_cmd_project_comp_back.

  • Doppelklicken Sie auf das Objekt.

Tab. 653: Symbolleiste

_icon_cmd_project_comp_forward

Wechseln Sie zurück zur Projektvergleichsansicht.

_icon_cmd_project_comp_down

Wählt die nächsttiefere Zeile des Codes aus, in der Unterschiede festgestellt wurden.

_icon_cmd_project_comp_up

Wählt die nächsthöhere Zeile im Code aus, in der Unterschiede festgestellt wurden.

_icon_accept_block„Block akzeptieren“2

Der Block (mit allen untergeordneten Zeilen) wird für die Übernahme der Referenzblöcke in das aktuelle Projekt ausgewählt.

Ein Block in der detaillierten Vergleichsansicht besteht aus der Einheit, in der sich der Cursor befindet, und allen entsprechenden Einheiten, die dieselben Differenzmarkierungen aufweisen. Eine Einheit ist eine Linie, ein Netz oder ein Element. Nachfolgende Zeilen einer Zeile sind Beispiele für entsprechende Einheiten.

Wiederholtes Anklicken von _icon_accept_block„Accept Block“ macht die Auswirkungen der letzten Änderung rückgängig.

_icon_accept_single„Einzeln annehmen“

Die Linie wird im aktuellen Objekt zur Übernahme der Referenzlinie ausgewählt.

_icon_cmd_project_comp_switch

Schaltet zwischen der Standardanzeige, bei der verschiedene Einheiten (Linien, Netze, Elemente) in Rot dargestellt werden, und einer anderen Anzeige um: Die Einheiten werden als kürzlich im geöffneten Projekt hinzugefügt angezeigt. Im Referenzprojekt werden sie als gelöscht angezeigt.

Nur in der detaillierten Vergleichsansicht verfügbar.

Hinweis: Je nach Anzeige werden erkannte Unterschiede in der Statistik als geändert, eingefügt oder gelöscht gezählt.

Tab. 654: Anzeige von Unterschieden mit Farben und Symbolen

Schwarze Schrift

Die Objekte sind identisch.

Graue Hervorhebung + fette blaue Schrift

Der Code befindet sich nur im Referenzprojekt.

Graue Hervorhebung + fette grüne Schrift

Der Code befindet sich nur im aktuellen Projekt (nicht im Referenzprojekt).

Gelbe Markierung

Das Objekt wird zur Annahme aktiviert.

_cds_icon_delete_editor

Das Dialogfenster öffnet sich: „Möchten Sie die Änderungen, die Sie in der Diff-Ansicht vorgenommen haben, übernehmen?“

„Ja“: Der gelb markierte Code wird in das Projekt aufgenommen. Der Code entspricht dem des Referenzprojekts. Danach wird die Detailansicht geschlossen und die Projektansicht angezeigt. Sie können mit dem Projektvergleich weiterarbeiten.

Dialog 'Akzeptieren'

Tab. 655: „Welche Metadaten sollten akzeptiert werden?“

„Zugangsrechte“

_cds_icon_option_activated: Zugangsrechte, die zur Annahme ausgewählt werden.

„Akzeptierte Gruppen“

Gruppierung mit vom Referenzprojekt akzeptierten Zugriffsrechten. Eine Gruppe wird akzeptiert, wenn sie in beiden Projekten mit unterschiedlichen Zugriffsrechten vorhanden ist.

Beispiel: ‎Group_A‎

„Nicht akzeptierte Gruppen (die in einem Projekt fehlen) “

Die Gruppe wird nicht akzeptiert, wenn sie nicht in einem der beiden Projekte vertreten ist.

„Eigenschaften“

_cds_icon_option_activated: Eigenschaften aktiviert für accept

Anforderung: Die Eigenschaften des Referenzobjekts und des Objekts sind unterschiedlich.

„OK“

Die Einstellungen werden akzeptiert.