Befehl 'Projektlokalisierung' - 'Lokalisierungen verwalten'Permanentlink

Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog„ Lokalisierung verwalten“. Im Dialog wählen Sie die gewünschte Lokalisierungssprache oder die Originalversion des Projekts aus. Weiterhin können Sie hier Lokalisierungsdateien ‎*.<Sprache>.po‎ ins Projekt aufnehmen oder daraus entfernen.

Aufruf: Menü „Projekt  Projektlokalisierung“.

Voraussetzung: Ein Projekt ist geöffnet.

Dialog 'Lokalisierungen verwalten'

„Verfügbare Lokalisierungen“

Liste der im Projekt vorliegenden Lokalisierungsdateien. Beispiel:

‎proj1-de.po‎

‎proj1-en.po‎

‎<Originalversion>‎

Die Originalversion ist immer verfügbar. Nur in der Originalversion kann das Projekt editiert werden.

„Hinzufügen“

Die Schaltfläche öffnet den Dialog zum Auswählen einer weiteren ‎po‎-Datei aus dem Dateisystem.

„Entfernen“

Die Schaltfläche entfernt die links ausgewählte ‎po‎-Datei aus dem Projekt.

„Standardlokalisierung“

_cds_icon_option_activated: Die gerade selektierte Lokalisierung wird zur Standardlokalisierung. Der Eintrag wird fett dargestellt.

„Lokalisierung wechseln“

Mit der Schaltfläche wechseln Sie zur gerade selektierten Lokalisierung.

„OK“

Das Projekt wird in der Landessprache dargestellt, die durch die unter Dateien ausgewählten Datei geliefert wird. Wenn Sie „<Originalversion>“ auswählen, erscheint das Projekt in der editierbaren, nicht lokalisierten Fassung.