Befehl 'Refactoring' - 'Variablen neu ordnen'Permanentlink

Symbol: _cds_icon_refactoring_reorder

Funktion: Der Befehl ermöglicht im Deklarationseditor das Ändern der Reihenfolge der Variablen im gerade fokussierten Gültigkeitsbereich ‎VAR_INPUT‎, ‎VAR_OUTPUT‎ oder ‎VAR_IN_OUT‎.

Aufruf: Menü „Bearbeiten  Refactoring“, Kontextmenü des gerade fokussierten Gültigkeitsbereichs im Deklarationseditor.

Voraussetzung: Der Fokus steht in der Deklaration eines der oben genannten Gültigkeitsbereiche und es ist mehr als 1 Variable darin deklariert.

Der Befehl öffnet den Dialog „Neu ordnen“ mit einer Liste aller Deklarationen des gerade fokussierten Gültigkeitsbereichs. Durch Ziehen mit der Maus können Sie eine selektierte Deklaration nach oben oder unten an eine andere Position ziehen.

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'