Befehl 'Projekt als kompilierte Bibliothek speichern'Permanentlink

Funktion: Der Befehl speichert ein Bibliotheksprojekt in verschlüsselter Form.

Rufen Sie an: Menüleiste: „Datei“

Der Befehl öffnet den Standarddialog zum Speichern einer Datei im Dateisystem. Der Dateityp „Kompilierte CODESYS Bibliotheken“ ist bereits voreingestellt. Die Dateierweiterung lautet ‎.compiled-library-v3‎ oder ‎.compiled-library‎ (CODESYS < SP15). In diesem Format ist der Quellcode der Bibliothek POE nicht sichtbar, wenn die Bibliothek in einem Projekt verwendet wird.

Wenn die Option „Signierung von kompilierten Bibliotheken erzwingen“ in der Ansicht „Sicherheitsbildschirm“ auf der Registerkarte „Benutzer“ ausgewählt ist, muss ein Bibliotheksprojekt beim Speichern mit einer auf einem digitalen Zertifikat basierenden Signatur versehen werden. Wenn ein geeignetes Zertifikat verfügbar ist, wird es auf dem Bildschirm „Sicherheit“ auf der Registerkarte „Benutzer“ im Abschnitt „Digitale Signatur“ angezeigt. In den „Projektinformationen“, auf der Registerkarte „Zusammenfassung“, ist standardmäßig eine „Bibliothekskompatibilität“ mit einer CODESYS Version >= V3 SP15 eingestellt. In diesem Fall wird die Projektdatei mit der Dateierweiterung ‎.compiled-library-v3‎ gespeichert, wenn sie als kompilierte und signierte Bibliothek gespeichert wird. Wenn Sie noch kein passendes, gültiges Zertifikat für Ihr Benutzerprofil im „Sicherheitsbildschirm“ angegeben haben, öffnet sich als nächstes ein Dialog, in dem Sie dies tun müssen. Danach können Sie den Speicherbefehl erneut ausführen.

In jeder anderen Hinsicht verhalten sich kompilierte Bibliotheksdateien genauso wie ‎*.library‎ Dateien und können daher mit den gleichen Schritten installiert und referenziert werden.

Wir empfehlen die Verwendung von kompilierten und mit Zertifikaten signierten Bibliotheken. Neben dem Schutz des Quellcodes und der unbefugten Nutzung einer Bibliothek wird auch weniger Speicherplatz benötigt, was zu kürzeren Ladezeiten führt.

Wenn Sie die entsprechenden Hilfedateien mit Übersetzungen haben, dann können Sie ab CODESYS V3 SP15 die Bibliotheksdokumentation um die Übersetzung in andere Sprachen erweitern. Dies geschieht wie folgt:

Legen Sie die für die neuen Sprachen ‎__lmd__<language>.aux‎ erstellten Dateien in einem Verzeichnis ‎<library name>.lmd‎ parallel zum Bibliotheksprojekt ‎<library name>.compiled-library-v3‎ ab. Wenn die Dateien korrekt sind, werden sie beim Speichern des Bibliotheksprojekts mit dem Befehl „Save Project as Compiled Library“ in die kompilierte Bibliotheksdatei aufgenommen.

Beispiel: Das Verzeichnis ‎standard.lmd‎ existiert parallel zur Bibliotheksdatei ‎standard.compiled-library-v3‎ und enthält die Datei ‎__lmd__fr.aux‎ mit der französischen Übersetzung der Bibliotheksdokumentation. Nachdem die kompilierte Bibliothek gespeichert wurde, ist die französische Version der Dokumentation auch im Bibliotheksmanager verfügbar.