Befehl 'Ausführung bei behandelten Ausnahmen anhalten'Permanentlink

Funktion: Dieser Befehl hält die Anwendung, in der der Fehler auftritt, trotz einer programmierten Ausnahmebehandlung an.

Rufen Sie an: Dieser Befehl ist standardmäßig nicht verfügbar, kann aber über das Dialogfeld „Tools  Anpassen“, „Befehl hinzufügen“ (Kategorie„Online“ ) konfiguriert werden.

Anforderung: Die Anwendung ist im Online-Modus und enthält eine programmierte Ausnahmebehandlung mit den Operatoren ‎__TRY‎ und ‎__CATCH‎.

Wenn Sie diesen Befehl über das Menü „Online“ konfiguriert haben und ihn von dort aus aufrufen, dann ist die gerade aktive Anwendung betroffen. Außerdem kann dieser Befehl Ihnen helfen, Fehler zu erkennen.