Befehl: AutoFit Permanentlink

Symbol: _cds_icon_trace_auto_fit.png

Funktion: Wenn dieser Befehl aufgerufen wird, wird die Y-Achse des Kurvendiagramms automatisch skaliert, so dass alle Diagramme anschließend optimal dargestellt werden. Die Y-Werte passen in den sichtbaren Bereich des Diagramms. Dann wird der Befehl als ausgewählt im Menü angezeigt (Befehl mit einem Häkchen).

Rufen Sie an: „Menü Trace“; Kontextmenü

Anforderung: Der Trace läuft. Dazu haben Sie zuvor eine Kurve erstellt, eine feste Skala für die Y-Achse festgelegt und den Befehl „Download Trace“ ausgeführt.

Der Befehl kann umgeschaltet werden. Wenn Sie im Menü auf den Befehl "Aktivieren" klicken, wird die Anzeige, die automatisch an die Y-Achse angepasst wurde, wieder auf die zuvor konfigurierte feste Anzeige zurückgesetzt.

Funktion: Wenn dieser Befehl aufgerufen wird, wird die Y-Achse des Kurvendiagramms automatisch skaliert, so dass alle Diagramme anschließend optimal dargestellt werden. Die Y-Werte passen in den sichtbaren Bereich des Diagramms. Dann wird der Befehl als ausgewählt im Menü angezeigt (Befehl mit einem Häkchen).

Verfolgung in einer einkanaligen Anzeige

Wenn alle Variablen der Messkurve in einem Diagramm angezeigt werden, handelt es sich um eine einkanalige Messkurve.

Verfolgung in einer mehrkanaligen Anzeige

Wenn die Trace-Variablen in mehreren Diagrammen angezeigt werden, ist die Trace-Darstellung mehrkanalig.

Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Dialog: Trace-Konfiguration “ und ⮫ „In Trace-Daten navigieren “