Befehl 'Gerät aktualisieren'Permanentlink

Funktion: Wie der Befehl „Gerät hinzufügen“ öffnet dieser Befehl das Dialogfeld „Gerät hinzufügen“ zur Auswahl eines Geräteobjekts. Dieses Objekt wird anstelle des aktuell ausgewählten Objekts in den Gerätebaum eingefügt.

Rufen Sie an: Kontextmenü eines Geräteobjekts im Gerätebaum.

Anforderung: Im Gerätebaum wird ein Objekt ausgewählt, unter dem ein Geräteobjekt eingefügt werden kann.

Mit diesem Befehl können Sie entweder eine andere Version eines Geräts oder einen anderen Gerätetyp anstelle des vorherigen Geräts einfügen.

Der im Gerätebaum verwendete symbolische Gerätename wird beibehalten, aber der in Klammern dahinter angegebene Gerätetyp ändert sich, wenn ein anderer Typ ausgewählt wurde. Wenn also nur die Geräteversion geändert wird, erscheint der Objekteintrag unverändert.

Ändert sich der Gerätetyp nicht, bleibt der unter dem betreffenden Geräteeintrag eingerückte Konfigurationsbaum erhalten. In diesem Fall bleiben auch die Konfigurationseinstellungen gleich. Inkonsistenzen in der Konfiguration, die sich aus der Geräteaktualisierung ergeben, werden von CODESYS bei der nächsten Kompilierung der Anwendung gemeldet. Dies betrifft auch implizit eingefügte Bibliotheken, die CODESYS bei einem Geräteupdate nicht entsprechend entfernt.