Befehl 'Update Structured Variables'Permanentlink

Symbol: _cds_icon_write_recipe

Funktion: Mit diesem Befehl wird das Dialogfeld „Update Structured Variables“ geöffnet.

Rufen Sie an: Hauptmenü „Rezepte“.

In diesem Dialogfenster können Sie Rezeptdefinitionen aktualisieren, wenn sich die Deklaration einer strukturierten Variablen oder eines Blocks geändert hat. Wenn beispielsweise die Dimension eines Arrays geändert wird, können Sie die Einträge in der Rezeptdefinition automatisch hinzufügen oder entfernen.

Tab. 545: Dialogfenster 'Strukturierte Variablen aktualisieren'

„Nicht vorhandene Variablen entfernen“

_cds_icon_option_activated: Variablen werden aus der Rezeptdefinition entfernt, wenn sie aufgrund einer Änderung an einem Strukturelement nicht mehr im Projekt vorhanden sind.

„Instanzen von Strukturen und Funktionsblöcken aktualisieren“

_cds_icon_option_activated: Ist die Deklaration einer Struktur oder eines Funktionsblocks erweitert und in der Rezepturdefinition mit einer Instanz vorhanden, so werden die entsprechenden Variablen der Rezepturdefinition hinzugefügt.

„Array-Dimensionen von Array-Instanzen aktualisieren“

_cds_icon_option_activated: Ist die Dimension eines Arrays erweitert und in der Rezeptdefinition mit einer Instanz vorhanden, so werden die entsprechenden Variablen der Rezeptdefinition hinzugefügt.

„Aktualisierung der Listen der enthaltenen globalen Variablen“

_cds_icon_option_activated: Wenn die Deklaration einer globalen Variablenliste erweitert wird und in der Rezepturdefinition mit einer Instanz vorhanden ist, dann werden die entsprechenden Variablen der Rezepturdefinition hinzugefügt.

„Enthaltene Programme aktualisieren“

_cds_icon_option_activated: Wird die Deklaration eines Programms erweitert und in der Rezepturdefinition instanziert, so werden die entsprechenden Variablen der Rezepturdefinition hinzugefügt.