Befehl 'Rezepturen vom Gerät laden'Permanentlink

Symbol: _cds_icon_load_recipes_from_device

Funktion: Der Befehl stößt die Synchronisierung der Rezepturen der gerade geöffneten Rezepturdefinition im Projekt mit den auf dem Gerät in Form von Rezepturdateien liegenden Rezepturen an.

Aufruf: Menü „Rezepturen“

Voraussetzung: Die Applikation ist im Onlinebetrieb und Sie haben eine Rezepturdefinition im Editor geöffnet.

Im Detail bedeutet die Synchronisierung Folgendes:

  • Die aktuellen Werte für die im Projekt vorliegenden Rezepturvariablen werden mit den Werten aus den Rezepturen auf der Steuerung überschrieben. Dadurch wird beim nächsten Einloggen möglicherweise ein Online-Change ausgelöst.

  • Wenn in den Rezepturdateien auf der Steuerung Rezepturvariablen definiert sind, die in der Rezepturdefinition im Projekt fehlen, werden diese Variablen beim Laden ignoriert. Zuvor erscheint pro Rezepturdatei eine Meldung mit den betroffenen Variablen.

  • Wenn in den Rezepturdateien auf der Steuerung Rezepturvariablen fehlen, die in der Rezepturdefinition im Projekt enthalten sind, erscheint pro Rezepturdatei eine Meldung mit den betroffenen Variablen.

  • Wenn auf der Steuerung zusätzliche Rezepturen für diese Variablen angelegt wurden, werden diese der Rezepturdefinition im Projekt hinzugefügt.