Befehl 'Beobachten' - 'Alle Kräfte beobachten'Permanentlink

Symbol: _cds_icon_watch_all_forces

Funktion: Der Befehl öffnet die Ansicht „Watch All Forces“, die eine besondere Art von Überwachungsliste darstellt.

Rufen Sie an: Menüleiste: „View  Watch  Watch All Forces“

Anforderung: Ein Projekt befindet sich im Offline-Modus oder im Online-Modus.

Die Ansicht enthält alle aktuell zum Forcen vorbereiteten Variablen und alle geforcten Variablen der Anwendung in einer Liste. In der Liste sind Aktionen möglich, die auch in anderen Überwachungslisten möglich sind. Außerdem sind die folgenden Befehle im Listenfeld „Unforce“ der Ansicht verfügbar:

Tab. 636: „Alle Streitkräfte beobachten“

Tabellarische Ansicht aller geforcten Variablen der Anwendung, einschließlich der zum Forcen vorbereiteten Variablen

„Ausdruck“

Variablen Name

„Datenart“

Datentyp der Variablen

„Wert“

Derzeit erzwungener Wert der Variablen

„Vorbereiteter Wert“

Wert vorbereitet für das Forcen

„Überschriebener Wert zu Beginn des Zyklus“

Bei Eingaben wird der Istwert bereits vor der Ausführung des Anwendungscodes durch den Force-Wert überschrieben. Folglich ist dies der erzwungene Wert.

Bei Ausgängen ist dies der erzwungene Wert.

„Überschriebener Wert am Ende des Zyklus“

Bei Ausgängen ist dies der Wert, der im Zyklus berechnet wird. Dieser Wert wird jedoch am Ende des Zyklus durch den Kraftwert überschrieben.

Bei Eingängen ist dies der erzwungene Wert.

  • „Alle ausgewählten Werte aufheben und beibehalten“: Für alle markierten Einträge in der Liste werden die Variablen auf den erzwungenen Wert gesetzt und die Erzwingung wird aufgehoben

  • „Rückgängig machen und Wiederherstellen aller ausgewählten Werte“: Für alle markierten Einträge in der Liste werden die Variablen auf die Werte zurückgesetzt, die sie vor der Erzwingung hatten, und die Erzwingung wird aufgehoben.