Arrays deklarieren Permanentlink

Anforderung: Eine POE oder GVL eines Projekts ist offen.

  1. Klicken Sie auf den Befehl „Bearbeiten  Automatisch deklarieren“.

    Die wird geöffnet.

  2. Wählen Sie den gewünschten Bereich für das Array aus dem Listenfeld „Scope“ aus.

  3. Geben Sie im Eingabefeld „Name“ einen Bezeichner für das Array an.

  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche _icon_arrow_button.png neben dem Eingabefeld „Datentyp“ und wählen Sie den Eintrag „Array-Assistent“ aus dem Auswahlmenü.

  5. Geben Sie in die Eingabefelder „Dimension 1“ die untere und obere Grenze der ersten Dimension des Arrays ein (Beispiel: ‎1‎ und ‎3‎).

    Das Feld „Ergebnis“ zeigt die 1. Dimension des Arrays an (Beispiel: ‎ARRAY [1..3] OF ?‎).

  6. Geben Sie im Eingabefeld „Basistyp“ den Datentyp des Arrays ein oder verwenden Sie den _icon_arrow_button.png „Eingabeassistenten“ oder den „Array-Assistenten“ (Beispiel: ‎DINT‎).

    Das Feld „Ergebnis“ zeigt nun den Datentyp des Arrays an (Beispiel: ‎ARRAY [1..3] OF DINT‎).

  7. Definieren Sie die zweite und dritte Dimension des Arrays gemäß den Schritten 5 und 6 (Beispiel: Dimension 2: ‎1‎ und ‎4‎, Dimension 3: ‎1‎ und ‎2‎).

    Das Feld „Ergebnis“ zeigt das Array mit den definierten Dimensionen an: ‎ARRAY [1..3, 1..4, 1..2] OF DINT‎. Das Feld besteht aus 3 * 4 * 2 = 24 Elementen.

    In einem Array variabler Länge deklarieren Sie die Dimensionsgrenzen mit einem Sternchen-Platzhalter (‎*‎). Arrays mit variabler Länge dürfen nur in VAR_IN_OUT-Deklarationen von Funktionsblöcken, Methoden oder Funktionen verwendet werden.

    Beispiel für ein 2-dimensionales Array mit variabler Länge: ‎aiUnknownLengthData : ARRAY [*,*] OF INT;‎

  8. Klicken Sie auf „OK“.

    Im Dialog „Auto Declare“ zeigt das Feld „Datentyp“ das Array an.

  9. Um die Initialisierungswerte des Arrays zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche _cds_icon_input_assistent.png neben dem Eingabefeld „Initialisierungswert“.

    Das Dialogfeld „Initialisierungswert“ wird geöffnet.

  10. Markieren Sie die Zeile des Arrayelements, dessen Initialisierungswert Sie ändern möchten. Beispiel: Wählen Sie die Array-Komponente [1, 1, 1].

  11. Geben Sie den gewünschten Initialisierungswert in das Eingabefeld unterhalb der Liste ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Wert für ausgewählte Zeilen verwenden“ (Beispiel: Wert ‎4‎).

    CODESYS zeigt den geänderten Initialisierungswert der ausgewählten Zeile an.

  12. Klicken Sie auf „OK“.

    Im Feld „Initialisierungswert“ des Dialogs „Auto Declare “ zeigt CODESYS die Initialisierungswerte des Arrays an (Beispiel:‎[4, 23(0)]‎).

  13. Sie geben einen optionalen „Kommentar“ in das Eingabefeld ein.

  14. Klicken Sie auf „OK“, um die Deklaration des Arrays abzuschließen.

    CODESYS fügt die Deklaration des Arrays in den Deklarationsteil des Programmierobjekts ein.

Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Datentyp: ARRAY OF “