Unterstützung für den Befehl Auto DeclarePermanentlink

Anforderung: Eine POE oder GVL eines Projekts ist offen.

  1. Klicken Sie auf „Bearbeiten  Automatisch deklarieren“.

    Das Dialogfeld „Variable deklarieren“ wird geöffnet.

  2. Wählen Sie den gewünschten Bereich für die Variable aus dem Listenfeld „Bereich“.

  3. Geben Sie einen Variablennamen in das Eingabefeld „Name“ ein.

  4. Wählen Sie den gewünschten Datentyp aus dem Listenfeld „Datentyp“ aus.

  5. Wenn der Initialisierungswert vom Standardinitialisierungswert abweicht, geben Sie einen Initialisierungswert für die Variable ein.

  6. Klicken Sie auf „OK“, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

    Die neu deklarierte Variable wird im Deklarationsteil Ihrer POE aufgeführt.

Mit Hilfe von Pragmas im Deklarationsteil können Sie die Verarbeitung der Deklaration durch den Compiler beeinflussen.