Registerkarte 'Sichern und Wiederherstellen'Permanentlink

In dieser Registerkarte des generischen Geräteeditors veranlassen Sie das Sichern und Wiederherstellen der applikationsspezifischen Dateien auf der SPS. Dazu legen Sie eine gepackte Sicherungsdatei ab beziehungsweise lesen eine solche wieder ein.

Voraussetzung: Die Kommunikationseinstellungen für die Verbindung zum Gerät sind korrekt. Die Applikation, für die Sie eine Sicherung durchführen möchten, ist auf der Steuerung verfügbar.

Tab. 598: Menüleiste

„Sicherung“

Die Schaltfläche öffnet ein Menü mit folgenden Befehlen:

  • _cds_icon_load_file„Sicherungsinformation vom Gerät lesen“: Der Befehl sucht nach applikationsspezifischen Dateien vom ‎$PlcLogic$‎-Verzeichnis der SPS und zeigt sie im unteren Teil der Registerkarte als Tabelle an.

  • _cds_icon_open_file „Sicherungsdatei erzeugen und auf Platte speichern “:

    Voraussetzung: Mit Befehl „Sicherungsinformation vom Gerät lesen“ wurden die sicherungsrelevanten Dateien ermittelt. Sie stehen jetzt in der Tabelle im unteren Teil der Registerkarte.

    Der Befehl packt die in der Tabelle als „Aktiv“ gesetzten Dateien zusammen mit der Informationsdatei ‎meta.info‎ in eine Sicherungsdatei im ZIP-Format. Die Dateiendung ist ‎tbf‎ (="Target Backup File").

  • _cds_icon_download_symbol „Sicherungsdatei auf Gerät speichern“:

    Voraussetzung: Die Sicherungsdatei wurde zuvor auf Platte gespeichert. Der Befehl speichert die Sicherungsdatei nun außerdem auf der SPS im Verzeichnis ‎TBF‎.

„Wiederherstellen“

Die Schaltfläche öffnet ein Menü mit folgenden Befehlen:

  • _cds_icon_open_file „Sicherungsdatei von der Platte laden“: Der Befehl öffnet den Dialog „Datei öffnen“ zum Durchsuchen des Dateisystems nach einer gespeicherten Sicherungsdatei. Die enthaltenen Dateien werden dann in der Tabelle im unteren Teil der Registerkarte dargestellt.

  • _cds_icon_load_file„Sicherungsdatei vom Gerät laden “: Der Befehl erzeugt eine Liste aller auf der Steuerung gefundenen Sicherungsdateien. Sie wählen eine der Dateien und erhalten dann deren Inhalt auf der Registerkarte in Tabellenform. Darin können Sie für die bevorstehende Wiederherstellen-Operation noch optionale Komponenten deaktivieren und den Kommentar bearbeiten.

  • _cds_icon_download_symbol „Wiederherstellen auf Gerät“: Der Befehl ist verfügbar, wenn mindestens eine Komponente der gerade in der Registerkarte geladenen Sicherungsdatei aktiv gesetzt ist. Er veranlaßt ein entsprechendes Wiederherstellen des Applikationsstandes auf dem Gerät. Die Benutzeroberfläche ist während des Wiederherstellens gesperrt. Sie können den Vorgang abbrechen.

Tab. 599: „Zielsysteminformation“

„ID“

ID der SPS, Beispiel: ‎0000 0001‎

„Typ“

Gerättyp, Beispiel: ‎4096‎

„Version“

Geräteversion, Beispiel: ‎3.5.8.0‎

Tab. 600: „Sicherungsinformation“

„Dateiname“

Speicherpfad der Sicherungsdatei. Über Schaltfläche _cds_icon_button_file_open gelangen Sie zum Dateisystem-Browser. Beispiel: ‎PlcLogic$/Application/Application.crc‎

„Größe der aktiven Dateien“

Angabe in Kilobytes: Gesamtumfang der unten in der Tabelle als aktiv gesetzten Dateien, Beispiel: ‎206 KB (210965 bytes)‎

„Modus“

Definiert den Umfang der Sicherung: „Applikation“.Die applikationsrelevanten Dateien werden gepackt.

„Kommentar“

Optionale Eingabe eines Kommentars, der in der Datei ‎meta.info‎ der Sicherung gespeichert wird und beim Wiederherstellen wieder gelesen werden kann.

Tab. 601: Tabelle der Dateien für die Sicherung

„Aktiv“

_cds_icon_option_activated: Optionale Dateien können Sie hier deaktivieren, damit sie nicht in die Sicherungsdatei aufgenommen werden.

Bei zwingend erforderlichen Komponenten erscheint hier nur ein grünes Häkchen ohne Checkbox.

„Komponente“

Betroffene Komponente, Beispiel: ‎Dateisystem‎

„Datei“

Name der zu sichernden Datei der Komponente, Beispiel: ‎$PlcLogic$/Application/Application.app‎

„Größe“

Größe der Datei in Bytes, Beispiel: ‎43280‎

„Erfordert STOP“

_cds_icon_option_activated: Für die Komponente sollte die Applikation vor dem Sichern oder Wiederherstellen unbedingt gestoppt werden. Sie erhalten in dem Fall beim Anstoßen des Sicherns oder Wiederherstellens eine entsprechende Warnung.

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'