ST-Ausdrücke Permanentlink

Ein Ausdruck ist ein Konstrukt, das nach seiner Auswertung einen Wert zurückgibt.

Ausdrücke bestehen aus Operatoren und Operanden. Unter ⮫ Extended Structured Text (ExST), ⮫ Extended Structured Text (ExST), ⮫ Extended Structured Text (ExST) können Sie Zuweisungen auch als Ausdrücke verwenden. Ein Operand kann eine Konstante, eine Variable, ein Funktionsaufruf oder ein anderer Ausdruck sein.

Besondere ST-Ausdrücke sind auch:

  • Zugang zu

    • Elemente von Array-Variablen

    • Komponenten einer Strukturvariablen

    • Variablen einer Funktionsblockinstanz oder eines Programms

  • Aufruf der Methode

Beispiele

‎2014‎

Konstant, wörtlich

‎ivar‎

Variable

‎fct(a,b)‎

Funktionsaufruf

‎(x*y)/z‎

Ausdruck

‎real_var2 := int.var;‎

In ExST: Belegung