Sequenzieller Funktionsplan Permanentlink

Die Programmiersprache IEC 61131-3, Sequential Function Chart (SFC), ist eine grafische Programmiersprache zur Beschreibung der zeitlichen Abfolge von Einzelaktionen in einem Programm. Zu diesem Zweck werden die Aktionen, die unabhängige Programmierobjekte sind, den "Step"-Elementen zugeordnet. Übergangselemente steuern die Reihenfolge der Verarbeitung von Schritten. Sie programmieren POEs in SFC mit Hilfe des ⮫ „SFC-Redakteur “.