Object: DUT Permanentlink

Ein DUT (Data Unit Type) deklariert einen benutzerspezifischen Datentyp.

Symbol:

  • cds_icon_add_dut.png DUT

  • _cds_icon_textlist_dut.png Aufzählung mit Textlistenunterstützung

Sie können diese Art von Objekten unterhalb der Anwendung oder in der Ansicht POEs hinzufügen.

Wenn das Objekt erstellt ist, öffnet sich das Dialogfeld „Add DUT“. Dort können Sie den neuen Datentyp konfigurieren und zwischen den Konstrukten (Struktur, Aufzählung, Alias und Union) wählen.

Syntax für die Deklaration von benutzerdefinierten Datentypen

TYP <Bezeichner> :

<Datentyp-Deklaration>

END_TYPE

DUT-Konstrukt

Eine benutzerdefinierte Datentypdeklaration wird zwischen die Klammern TYPE und END_TYPE gesetzt.

TYP <Bezeichner> :

STRUCT

    <Mitgliedererklärung>

END_STRUCT

END_TYPE

Eine Struktur umschließt ihre Mitglieder mit STRUCT und END_STRUCT. Es können beliebig viele Mitglieder angegeben werden, jedoch mindestens zwei.

STRUCT

TYP <Bezeichner> :

(

    <Liste der Mitglieder>

) <Basisdatentyp> := <Initialisierung> ;

END_TYPE

Eine Aufzählung ist eine durch Komma getrennte Liste von Mitgliedsnamen in runden Klammern. Alle Mitglieder haben denselben Datentyp.

Einer Aufzählung kann auch eine Textliste zugewiesen werden. Dies wird verwendet, um die Werte der Aufzählung zu lokalisieren. Daher hat das Objekt auch eine Lokalisierungsansicht.

Aufzählung

TYP <Bezeichner> : <Datentypname> ;

END_TYPE

Ein Alias ist ein alternativer Bezeichner.

Alias

TYP <Bezeichner> :

UNION

    <Mitgliedererklärung>

END_UNION

END_TYPE

Eine Union umschließt ihre Mitglieder mit UNION und END_UNION. Es handelt sich um einen Datentyp mit mehreren Mitgliedern, die sich denselben Speicherplatz teilen.

UNION

Beispiel

Deklaration der Struktur S_POLYGONLINE mit teilweiser Initialisierung der Mitglieder

TYPE S_POLYGONLINE :
STRUCT
    aiStart : ARRAY[1..2] OF INT := [-99, -99];
    aiPoint1 : ARRAY[1..2] OF INT;
    aiPoint2 : ARRAY[1..2] OF INT;
    aiPoint3 : ARRAY[1..2] OF INT;
    aiPoint4 : ARRAY[1..2] OF INT;
    aiEnd : ARRAY[1..2] OF INT := [99, 99];
END_STRUCT
END_TYPE

Deklaration der Struktur S_PENTAGON als Erweiterung von S_POLYGONLINE

TYPE S_PENTAGON EXTENDS S_POLYGONLINE :
STRUCT
    aiPoint5 : ARRAY[1..2] OF INT;
END_STRUCT
END_TYPE

Beispiel

Deklaration der Aufzählung E_TRAFFICSIGNAL

{attribute 'qualified_only'}
{attribute 'strict'}
TYPE E_TRAFFICSIGNAL :
(
    eRed,
    eYellow,
    eGreen := 10
);
END_TYPE

Aufzählung mit Textlistenunterstützung in der Lokalisierungsansicht

cds_enum_textlist_example_trafficsignal.png

Die Schaltflächen _cds_img_button_textual_view.png „Textansicht“ und _cds_img_button_tabular_view.png „Lokalisierungsansicht“ befinden sich am rechten Rand des Editors. Klicken Sie auf die Schaltflächen, um zwischen den Ansichten umzuschalten.

Beispiel

Deklaration eines Alias

TYPE A_MESSAGE : STRING[50];
END_TYPE

Beispiel

Erklärung einer UNION

TYPE U_DATA :
UNION
    lrA : LREAL;
    liA : LINT;
    dwA : DWORD;
END_UNION
END_TYPE