Objekt 'Bildersammlung'Permanentlink

Das Objekt „Bildersammlung“ beinhaltet eine Tabelle, in der Bilder IDs zugeordnet sind.

„ID“

ID des Bilds. Über diese ID referenzieren Sie zum Beispiel in der Visualisierung das Bild.

„Dateiname“

Dateipfad der Bilddatei. Wenn Sie auf die Schaltfläche _cds_icon_three_dots klicken, öffnet sich der Dialog „Bildauswahl“.

„Bild“

Zeigt eine verkleinerte Ansicht des Bilds.

„Verknüpfungstyp“

Öffnet den Dialog „Bildauswahl“. Darin definieren Sie die Art der Verknüpfung.

Dialog 'Bildauswahl'

„Bilddatei“

Verzeichnis und Name der Bilddatei, zum Beispiel. "C:\Programme\images\logo.bmp". CODESYS unterstützt die Bildformate BMP, EMF, GIF, ICO, JPG, PNG, SVG und TIFF. Beachten Sie, dass eine Steuerung nicht immer alle Formate unterstützt.

Die Verwendbarkeit von Bildern im skalierbaren Vektorformat *.svg hängt vom Betriebssystem ab. Notwendige Informationen stehen in den Gerätebeschreibungen Ihres Hardwareanbieters zur Verfügung.

Tab. 886: „Verwaltung der Datei“

„Speicherung der Verknüpfung“

CODESYS speichert lediglich die Verknüpfung. Somit aktualisiert CODESYS eine Änderung der Bilddatei automatisch in der Bildersammlung. Sie müssen dabei sicherstellen, dass sich der Pfad der Bilddatei nicht ändert.

Bei Speicherung des Projekts als Projektarchiv bettet CODESYS die Bilddatei in das Projektarchiv ein.

„Speicherung der Verknüpfung und Einbettung ins Projekt“

CODESYS kopiert das Bild in die Bildersammlung, die Verknüpfungsinformation bleibt jedoch erhalten. Somit kann CODESYS erkennen, wenn sich die Bilddatei ändert und dann ggf. das Bild in der Bildersammlung aktualisieren. Das Verhalten wird durch die Optionen der nachfolgenden Tabelle geregelt.

Eingebettete Bilddateien erhöhen den Speicherbedarf des Projekts.

„Einbettung ins Projekt“

CODESYS kopiert das Bild in die Bildersammlung. Wenn sich die Bilddatei danach nochmal ändert, wird dies im Projekt nicht aktualisiert. Bei Bibliotheken müssen Sie die Bilder in das Projekt einbetten.

Eingebettete Bilddateien erhöhen den Speicherbedarf des Projekts.

Tab. 887: „Verfolgung von Änderungen“

Die Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie in obiger Auswahl „Speicherung der Verknüpfung und Einbettung ins Projekt“ gewählt haben.

„Die Datei automatisch neu laden“

CODESYS aktualisiert die Bilddatei automatisch, ohne Nachfragen, im Projekt.

„Nachfragen. ob die Datei neu geladen werden soll“

Wenn sich die Bilddatei geändert hat, können Sie durch eine Abfrage entscheiden, ob die Bilddatei im Projekt aktualisiert werden soll.

„Nichts tun“

CODESYS aktualisiert die Bilddatei in der Bildersammlung nicht.

Siehe auch

  • linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'