Schutz von Projekten mit einem Dongle Permanentlink

Erfordernis: Das Projekt ist geöffnet und Sie haben den CODESYS Security Key (Dongle) an Ihren Computer angeschlossen.

  1. Klicken Sie auf „Projekt  Projekteinstellungen“ und dann auf die Kategorie „Sicherheit“.

    Das Dialogfeld „Projekteinstellungen - Sicherheit“ wird geöffnet.

  2. Wählen Sie die Option „Verschlüsselung“.

    Die Optionsfelder „Passwort“, „Dongle“, und „Zertifikate“ sind auswählbar.

  3. Wählen Sie die Option „Dongle“.

    Es öffnet sich der Dialog mit dem Listenfeld „Registrierte Dongles“ und den Schaltflächen „Hinzufügen“, „Entfernen“, „Kommentar“ und „Flash“.

  4. Klicken Sie auf „Hinzufügen“.

    Das Dialogfeld „Registrierten Dongle hinzufügen“ wird geöffnet.

  5. Wählen Sie den CODESYS Sicherheitsschlüssel (Dongle) aus dem Listenfeld „Dongle“ und geben Sie optional einen Kommentar ein.

  6. Klicken Sie auf „OK“.

    Der hinzugefügte Dongle wird in der Liste „Registrierte Dongles“ aufgeführt.

  7. Klicken Sie auf „OK“.

    Der Dongle ist für das Projekt registriert. Sie müssen den Dongle an Ihren Computer anschließen, um das Projekt wieder öffnen zu können, auch wenn es als Bibliotheksreferenz geladen werden soll.

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Wenn der für das Projekt registrierte CODESYS Sicherheitsschlüssel verloren geht, können Sie das Projekt nicht mehr öffnen oder wiederherstellen.

Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Dialog: Projekt-Einstellungen: Security “