Abrufen und Bearbeiten von Projektinformationen Permanentlink

Sie können das Objekt „Project Information“ verwenden, um Informationen über Ihr Projekt und die zugehörige Datei abzurufen und bestimmte Informationen zu bearbeiten.

Das Objekt enthält Informationen über

  • Datei-Attribute

  • Meta-Informationen, wie Anbieter, Titel oder Autor

  • Eigenschaften mit Schlüsseln

  • Statistik

  • Lizenzvergabe

  • Unterzeichnung: Diese Art, übersetzte Bibliotheken zu signieren, ist veraltet und sollte aus Sicherheitsgründen nur verwendet werden, wenn Kompatibilität mit älteren Versionen erforderlich ist. Wenn diese Methode verwendet wird, können Sie später ein Token für den öffentlichen Schlüssel verwenden, um zu überprüfen, ob die Bibliothek zuletzt vom Bibliotheksanbieter signiert wurde. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie als Bibliotheksanbieter dem Kunden den verwendeten öffentlichen Schlüssel zur Verfügung stellen, z. B. in der Dokumentation.

CODESYS speichert die Projektinformationen als ein Objekt innerhalb des Projekts. Wenn Sie ein Projekt in ein anderes System übertragen, wird das Objekt „Project Information“ mit übertragen. Ein Projektarchiv ist nicht erforderlich.

Mit Eigenschaftsschlüsseln können Sie über Funktionsbausteine von außen auf die Projektinformationen zugreifen. Bei einem Bibliotheksprojekt können Sie auch Informationen über die Lizenzierung abfragen.