Anforderung: Das Projekt ist offen. Die Projektdatei ist nicht schreibgeschützt.
-
Klicken Sie auf „Datei Projekt speichern“.
CODESYS speichert die Projektdatei unter dem aktuellen Projektnamen, der in der Titelleiste des Hauptfensters erscheint. Wurde das Projekt seit der letzten Speicherung geändert, wird der Projektname mit einem Sternchen versehen. Wenn dies in den Optionen CODESYS in der Kategorie „Laden und Speichern“ eingestellt ist, wird auch eine Sicherungskopie erstellt.
Speicherformat
Speicherformat
Das Speicherformat eines Projekts ist das Profil des CODESYS-Entwicklungssystems, das zum Speichern des Projekts nach dessen Erstellung oder einer späteren Änderung verwendet wird. Dieses Profil enthält die Versionsinformationen aller Plug-ins dieser CODESYS-Installation und somit auch aller Add-ons, die in genau dieser CODESYS-Installation enthalten sind.
Wenn ein Projekt mit dem Befehl „Projekt speichern“ gespeichert wird, wird das Speicherformat nicht automatisch aktualisiert.
Das Speicherformat wird nur in den folgenden Fällen aktualisiert:
-
Sie speichern ein Projekt mit dem Befehl „Projekt speichern unter“ und wählen im Listenfeld „Dateityp“ ein anderes Speicherformat aus.
-
In einer CODESYS-Installation ist ein Projekt geöffnet, das ein anderes Speicherformat hat als das Projekt:
Wenn sich beim Bearbeiten dieses Projekts das Dialogfeld „Möchten Sie das Speicherformat des Projekts auf <Speicherformat> aktualisieren?“ öffnet, klicken Sie auf „Ja“, um fortzufahren, und anschließend auf „Projekt speichern“, um das Projekt zu speichern.
Das Speicherformat eines Projekts wird unter „Projekt Projektinformationen“ auf der Registerkarte „Datei“ angezeigt.