Projektweites Suchen und Ersetzen Permanentlink

In Basic Level können Sie nach Zeichenketten in einzelnen Objekten oder im gesamten Projekt suchen und diese bei Bedarf durch eine andere Zeichenkette ersetzen.

  1. Klicken Sie im Menü „Bearbeiten  Suchen Ersetzen“ auf „Suchen“.

    Das Dialogfeld „Suche“ wird geöffnet.

  2. Geben Sie im Feld „Finde was“ die Zeichenfolge an, nach der Sie suchen möchten.

  3. Wählen Sie die Suchoptionen aus.

  4. Geben Sie im Listenfeld „Search“ die Objekte an, in denen gesucht werden soll.

  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Nächste Suche“.

    Der erste Treffer wird angezeigt.

  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ersetzen“, wenn Sie den gesuchten Begriff durch einen anderen ersetzen möchten.

  7. Klicken Sie auf „Alle finden“, wenn Sie eine Übersicht über alle Treffer erhalten möchten.