Aktivieren der Sicherheitsfunktionen Permanentlink

Stellen Sie die Kommunikation zunächst auf Verschlüsselung um, damit Sie bei der Übertragung der Benutzerverwaltung keine Anmeldedaten an andere Teilnehmer im Netz preisgeben.

Erzwingen verschlüsselter Kommunikation

  • Auf dem Controller

    • Laufzeitversion >= 3.5 SP14: Die Verschlüsselung kann für „Kommunikationsrichtlinie“ aktiviert und für alle Clients erzwungen werden.

  • Unter CODESYS

    • Verschlüsselte Kommunikation kann als Option im Geräte-Editor auf der Registerkarte „Kommunikationseinstellungen“ (Befehl oder „Dialog Kommunikationsrichtlinie ändern“ ) oder in der Ansicht „Sicherheitsbildschirm“ ausgewählt werden.

      Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Verschlüsseln der Kommunikation, Ändern der Sicherheitseinstellungen “

      Wenn CODESYS Security Agent installiert ist, siehe die Hilfe zu CODESYS Security Agent.

Erzwingen einer Benutzerverwaltung