Programm PLC_PRG
PROGRAM PLC_PRG
VAR
iVar : INT;
rSin : REAL;
rVar : REAL;
END_VAR
iVar := iVar + 1;
iVar := iVar MOD 33;
rVar := rVar + 0.1;
rSin := 30 * SIN(rVar);
Erfordernis: Die Anwendung führt das Programm PLC_PRG auf der SPS aus.
-
Wählen Sie im Gerätebaum die Anwendung aus und klicken Sie auf „Project Add Object“, um ein neues Trace-Objekt hinzuzufügen.
Es öffnet sich der entsprechende Trace-Editor mit den im Menü „Trace“ verfügbaren Befehlen.
-
Klicken Sie auf „Trace Konfiguration“.
Das Dialogfeld „Trace-Konfiguration“ wird geöffnet.
-
Wählen Sie eine Aufgabe für die Ausführung der Trace-Funktion. Normalerweise ist dies dieselbe Aufgabe, die in PLC_PRG läuft.
-
Klicken Sie auf „Variable hinzufügen“, um einen Eintrag in der Baumansicht der Trace-Konfiguration hinzuzufügen und eine IEC-Variable zuzuweisen.
Beispiel:
PLC_PRG.rSin -
Klicken Sie auf „Trace Download Trace“.
CODESYS lädt die Trace-Konfiguration auf den Controller herunter. Die Anwendung startet die Datenerfassung und überträgt die Daten an CODESYS. Anschließend werden sie als Diagramm im Kurvendiagramm angezeigt. Es werden Befehle für die Navigation durch die Proben und die Steuerung der Datenerfassung bereitgestellt.