Verwenden von Rezepten zum Festlegen von Werten Permanentlink

Verwenden Sie Rezepte, um Werte für einen bestimmten Satz von Variablen (Rezeptdefinition) auf der Steuerung gleichzeitig zu ändern oder zu lesen.

Die Grundeinstellungen für Rezepte, wie Ort und Format, legen Sie in der Objekt. Einfügen einer beliebigen Anzahl von unterhalb dieses Objekts.

Sie können ein Rezept in einer Datei speichern oder direkt aus Dateien in die SPS schreiben.

Rezepte können über die Entwicklungsoberfläche CODESYS, das Visualisierungselement oder das Anwendungsprogramm aufgerufen werden.

Verwendung von Rezepten auf entfernten Geräten

Verwendung von Rezepten auf entfernten Geräten

Wenn es sich um Datenquellenvariablen handelt und ein Datenquellenaustausch konfiguriert ist, werden Variablenwerte aus Rezepten automatisch zu/von einer anderen Steuerung übertragen. Das Lesen und Schreiben erfolgt synchron. Das bedeutet, dass alle Variablen, die in einer Rezepturdefinition konfiguriert sind, zur gleichen Zeit aktualisiert werden.

Nach dem Lesen oder Schreiben können Sie mit dem Aufruf ‎g_RecipeManager.LastError‎ überprüfen, ob die Übertragung erfolgreich war oder nicht (‎g_RecipeManager.LastError = 0‎).

  • Siehe auch: