Allgemeine Informationen Permanentlink

Die Eingabedaten werden zu Beginn jeder IEC-Aufgabe gelesen (1), und die Ausgabedaten werden am Ende der Aufgabe an den E/A-Treiber übertragen (3). Die Implementierung des E/A-Treibers bestimmt, wie und wann E/A-Daten übertragen werden. Sie ist für die zeitliche Abstimmung und die Planung der eigentlichen Datenübertragung an das entsprechende Bussystem verantwortlich.

Die SPS-Buszyklus-Aufgabe kann in den SPS-Einstellungen global für alle Feldbusse konfiguriert werden. Bei einigen Feldbussen lässt sich diese Einstellung unabhängig von der globalen Einstellung konfigurieren. Die Aufgabe mit der kürzesten Zykluszeit wird als Buszyklus-Aufgabe verwendet (SPS-Einstellung: „nicht festgelegt“). Normalerweise werden Nachrichten über diese Aufgabe auf dem Bus übertragen.

Andere Aufgaben kopieren lediglich E/A-Daten aus einem internen Puffer, der von der Buszyklus-Aufgabe mit der physischen Hardware ausgetauscht wird.

_task_diagram_standard.png

(1) Lesen von Eingängen aus dem Eingangspuffer

(2) IEC-Aufgabe

(3) Ausgänge in den Ausgangspuffer schreiben

(4) Buszyklus

(5) Eingangspuffer

(6) Ausgangspuffer

(7) Kopieren von Daten zum/vom Bus

(9) Buszyklus-Task, Priorität 1, 1 ms

(10) Buszyklus-Aufgabe, Priorität 5

(11) Buszyklus-Task, Priorität 10, unterbrochen durch Task 5

Verwendung der Aufgabe

Die Registerkarte „Task-Bereitstellung“ bietet einen Überblick über die verwendeten E/A-Kanäle, die konfigurierte Buszyklus-Aufgabe und die Kanalauslastung.

WARNUNG

WARNUNG
WARNUNG
WARNUNG

WARNUNG

WARNUNG

Verwenden Sie denselben Ein- oder Ausgang nicht in mehreren Aufgaben.

Die Verwendung derselben Ein- oder Ausgänge in mehreren Aufgaben kann zu unerwartetem Verhalten führen und wird generell nicht empfohlen.

Wenn eine Ausgabe von mehreren Tasks geschrieben wird, ist der daraus resultierende Zustand undefiniert, da der Wert von jedem der Tasks überschrieben werden kann.

Wenn dieselbe Eingabe in mehreren Aufgaben verwendet wird, kann sich der Wert während der Ausführung der Aufgabe ändern. Dies kann passieren, wenn eine Aufgabe durch eine Aufgabe mit höherer Priorität unterbrochen wird, wodurch das Prozessabbild aktualisiert wird. Um diese Situation zu vermeiden, kopieren Sie die Eingabewerte zu Beginn der IEC-Aufgabe in lokale Variablen und verwenden Sie diese lokalen Variablen im restlichen Code.